Conversor de unidade de engenharia
Use o conversor de unidades de engenharia para converter valores de dados brutos em valores dimensionados com base em um intervalo de valores personalizáveis.
DICA:
Por exemplo, o conversor de unidades de engenharia pode transformar valores de 0 a 65,535 fornecidos por um sensor de temperatura em valores correspondentes em uma escala de -20 a +70. A entrada de um conversor de unidades de engenharia geralmente é um vínculo dinâmico com uma tag importada.
Propriedades
Propriedade | Descrição |
---|---|
Mínimo de dados brutos | Valor mínimo de dados brutos. |
Máximo de dados brutos | Valor máximo de dados brutos. |
Mínimo em escala | Valor mínimo convertido. |
Máximo em escala | Valor máximo convertido. |
Modo | A direção do vínculo dinâmico:
|
IMPORTANTE:
O conversor não operará se você não especificar os valores das propriedades
Mínimo de dados brutos
e Máximo de dados brutos
e não houver nenhum vínculo dinâmico para a variável de entrada.Se... | Então... |
---|---|
As propriedades Mínimo de dados brutos e Máximo de dados brutos não forem definidas. | O conversor presumirá que há uma variável analógica definida na entrada por meio de um vínculo dinâmico. Mínimo de dados brutos e Máximo de dados brutos serão definidos como Limite baixo e Limite alto da variável analógica de entrada, respectivamente. |
As propriedades Mínimo de dados brutos e Máximo de dados brutos são definidas. | O conversor considerará as propriedades Mínimo de dados brutos e Máximo de dados brutos e ignorará os valores de Limite baixo e Limite alto da entrada da variável analógica. |
Apenas a propriedade Mínimo de dados brutos ou Máximo de dados brutos é definida. | O conversor presumirá que há uma variável analógica definida na entrada por meio de um vínculo dinâmico e ignorará as propriedades Mínimo de dados brutos e Máximo de dados brutos . Mínimo de dados brutos e Máximo de dados brutos serão definidos como Limite baixo e Limite alto da variável analógica de entrada, respectivamente. |
Origem
Uma variável que contém um valor bruto a ser convertido.
Output
Um valor dimensionado baseado na conversão linear configurada.
Exemplo
Dê sua opinião