Contêineres
Use objetos de contêiner para estruturar seu aplicativo e criar a navegação da interface do usuário.
Objeto | Descrição |
---|---|
Contêiner para objetos que constituem um widget específico. Por padrão, cada novo painel tem uma largura e altura fixas e está alinhado com o canto superior esquerdo do objeto pai. | |
Contêiner para objetos que constituem uma interface específica. Por padrão, cada nova tela se estende para cobrir todo o objeto pai. | |
Contêiner que organiza automaticamente os objetos de forma horizontal, um ao lado do outro. | |
Contêiner que organiza automaticamente os objetos de forma vertical, um ao lado do outro. | |
Contêiner que organiza os objetos em uma grade. | |
Contêiner que dimensiona automaticamente seus objetos filhos quando a relação de aspecto do contêiner muda. | |
Contêiner que exibe outros painéis com base na lógica de aplicativo. | |
Contêiner que contém outros painéis e organiza automaticamente os painéis em guias navegáveis. | |
Botão que abre e fecha um painel quando selecionado. | |
Contêiner raiz. Em um mecanismo de apresentação, é possível configurar a Janela para especificar a interface do usuário inicial em tempo de execução. | |
Janela modal que não permite a interação com outros componentes da interface até ser fechada. | |
Janela que é exibida em resposta a um evento. | |
Painel que você pode rolar para exibir conteúdo maior do que o tamanho do painel. | |
Contêiner que inclui blocos de conteúdo expansíveis. |
Dê sua opinião