Tela
Use telas para agrupar objetos que compõem uma interface específica.
Tipos e instâncias de tela
Para otimizar a manutenção do projeto, crie tipos de objetos de tela e use-os com os carregadores de painéis ou os painéis de navegação. Isso permite modificar todas as instâncias da tela editando o tipo de tela pai.
Pasta Telas
A
Rockwell Automation
recomenda a criação de tipos de tela na pasta na Exibição de projeto
. Também é possível criar tipos de tela em diferentes nós do projeto, por exemplo, na pasta UI.Cada novo projeto contém uma pasta
Telas
vazia.
DICA:
Se o projeto não contiver uma pasta
Telas
, consulte Adicionar uma pasta Telas.Dê sua opinião