Push de uma biblioteca

Faça push de uma biblioteca remota para um repositório Git remoto para tornar as alterações disponíveis para outros usuários da biblioteca remota.
AVISO: Se você usar o
FactoryTalk Optix Studio
personalizado ou o
FactoryTalk Optix Studio
beta, o push das atualizações da biblioteca para o repositório remoto impede que outros usuários façam pull da biblioteca se não usarem o mesmo canal de lançamento do
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Para fazer push de uma biblioteca
  2. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  3. Selecione
    Push
    .
    Push da biblioteca remota
    é exibido, indicando que os usuários com uma versão mais antiga do
    FactoryTalk Optix
    não poderão usar a biblioteca que você está prestes a fazer push até que atualizem a versão do
    FactoryTalk Optix
    .
  4. Selecione
    Push
    .
  5. Em
    Push para o repositório remoto
    , preencha:
    • Identidade
      . Selecione sua identidade. Pode ser sua identidade do
      GitLab®
      ou do
      GitHub®
      .
    • Proprietário/Grupo
      . Selecione o proprietário ou grupo do repositório. Pode ser sua identidade ou um grupo ao qual você pertence.
    • Privado
      . Selecione para criar um repositório privado que apenas o proprietário ou grupo selecionado pode associar a um projeto.
    • Público
      . Selecione para criar um repositório público que outros proprietários e grupos podem associar a um projeto.
    • URL
      . Exibe a URL do repositório com base nas configurações selecionadas.
  6. Selecione
    Push para o repositório remoto
    .
    DICA: Você pode gerenciar o URL de repositório remoto e as credenciais do usuário nas
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    . Para mais informações, consulte Configurar o controle de versão.
    DICA: Para usar o controle de versão, os nomes da biblioteca e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes da biblioteca e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
É feito push da biblioteca para o repositório remoto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.