Os fabricantes podem vencer os desafios de qualidade, rentabilidade e normativos por meio da integração dos processos de produção de biotecnologia com o restante da empresa.
Transforme dados de produção em informações úteis para decisões
As empresas globais de biotecnologia enfrentam desafios sem precedentes, incluindo tempo e custo para colocação dos produtos no mercado, aumento da concorrência, conformidade com a regulamentação, qualidade e eficiência da produção. Para cada desafio em biotecnologia, há uma solução tecnológica: uma fábrica inteligente e conectada criada em um sistema de automação integrado, flexível e habilitado por informações. Essa abordagem agrega valor comercial por meio de:
- Lançamento acelerado de produtos
- Redução dos custos de conformidade
- Lançamento acertado "de primeira"
- Tempos de ciclo reduzidos
![Um profissional de ciências da vida usando macacão verifica as informações de produção em um dispositivo móvel enquanto caminha pelas instalações.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Flexible-Manufacturing.848.jpg)
O impacto de uma instalação flexível
As empresas biofarmacêuticas observaram grandes benefícios ao reduzir o tamanho das instalações. Áreas de construção menores resultaram em inventário reduzido e em menores tempos de paradas não programadas. Podemos ajudar a fazer com que esses resultados aconteçam combinando nossa plataforma de automação expansível, a inteligência de produção e soluções de sistema de execução de manufatura para criar as instalações de alto desempenho de que você precisa para competir. Com equipamentos de processo flexíveis, incluindo tecnologia móvel e de uso único, você terá a capacidade de:
- Manter a qualidade e a compatibilidade ao fazer alterações no processo.
- Gerenciar o inventário usando controle de processo orientado por dados e métricas preditivas.
- Gastar menos tempo com a limpeza e investir mais tempo em produção ativa.
- Aumentar a produtividade do seu pessoal.
- Possibilitar a fabricação de vários produtos.
- Obter visibilidade e rastreabilidade em tempo real.
Sistema de controle de processo integrado eleva a referência
A Biopharmax, uma construtora de instalações industriais pelo mundo, foi encarregada de projetar uma nova instalação de produção de insulina na China com um cronograma rigoroso. Ao implantar soluções da Rockwell Automation, ela economizou tempo e esforço de engenharia e elevou a referência das operações de processo.
SDCD moderno melhora a visibilidade e a disponibilidade
Um produtor de biofármacos atualizou seus sistemas de controle de skid, aumentando a visibilidade das operações e a disponibilidade no processo. Os novos sistemas de controle permitem aos operadores configurar mais rapidamente os programas aplicativos para acelerar as implantações de produção e diminuir o tempo de ciclo. Uma rede atualizada permite visibilidade no sistema com capacidades de acesso remoto. Alarmes detalhados aceleram a localização de falhas. Leia como essa abordagem holística trouxe benefícios em todas as suas operações.
Melhore o tempo de lançamento no mercado, a qualidade e a compatibilidade
Na indústria de biotecnologia altamente competitiva e regulamentada, o equilíbrio é fundamental para o sucesso. Você enfrenta um amplo conjunto de desafios que exigem uma solução completa. Atenda a seus objetivos operacionais e requisitos de produtividade de forma consistente e previsível com o MES PharmaSuite®.
Produção ágil em biotecnologia
Para acompanhar a mudança no setor de biotecnologia, é preciso que os sistemas de produção forneçam agilidade e precisão para lidar com a complexidade de um processo de produção menor e mais flexível.
Entendemos essa mudança de paradigma. Oferecemos um impressionante conjunto de soluções que inclui processo, informações, automação e serviços. Essas ofertas fornecem um ambiente Lean Six Sigma que viabiliza a expansão fácil e a redução de desperdício.