Rígidos controles são necessários para liquefação, regaseificação e embarque/recebimento de gás natural liquefeito (GNL). É fundamental manter um ambiente de trabalho seguro, minimizar o tempo de parada não programada e gerenciar custos operacionais. Para alcançar essas metas, seus sistemas de automação devem satisfazer requisitos rígidos de controle de processo e ser confiáveis e expansíveis.
Sistemas integrados para fábricas de GNL seguras e otimizadas
Embora o GNL ofereça vantagens significativas, ele também gera desafios importantes. Rígidas regulamentações ambientais e de segurança exigem vigilância constante. Mercados voláteis exigem reações rápidas, e condições comerciais dinâmicas precisam de excelência operacional.
Nossos serviços e sistemas integrados permitem um fluxo de dados sem problemas em todos os níveis e oferecem uma solução de automação completa. A Rockwell Automation® e os membros da nossa PartnerNetwork™ têm soluções comprovadas para ajudar você a atender à demanda de segurança e manter uma vantagem competitiva. Sabemos que vários dispositivos e tecnologias são necessários para operar sua fábrica. Nossas soluções integram controle de processo, controle do motor, segurança e tecnologias de informação.
Nossa abordagem de sistemas abertos facilita a integração de equipamentos de vários fornecedores em um único sistema de controle.
Operações de liquefação eficientes e seguras
Soluções da Sensia
Sensia, uma joint-venture criada pela Rockwell Automation® e Schlumberger em outubro de 2019, tem uma equipe de gerentes de projeto e engenheiros experientes que compreendem seus problemas. Aproveitando ferramentas fáceis de usar e tecnologia moderna, eles projetam soluções que ajudam você a alcançar as metas de produção de sua instalação. A Sensia ajuda clientes globais a migrar facilmente seus sistemas de controle menos eficientes, atualizar sistemas de segurança e otimizar processos usando soluções avançadas de controle de processo.
A Sensia também fornece diversos serviços de engenharia para você reduzir o risco e manter os projetos dentro do prazo e do orçamento.
As soluções integradas de informações, controle e energia da Sensia para as indústrias de GNL são adequadas para:
- Sistemas de incêndio e gás
- Soluções de controle do motor
- Medição e estação de medição
- Sistemas de proteção de pressão de alta integridade
- Segurança de processo, que inclui sistemas de parada de emergência/com instrumentos de segurança
- Controle de bomba, compressor, turbomáquina e monitoração da condição
- Processo e controle de processo avançado
Soluções de controle de processo para operações otimizadas
Automatizar seus processos não deve ser uma solução de “tamanho único” para manter suas operações essenciais.
Hoje o controle de processo, controle discreto, controle de potência e de segurança não implicarão mais em optar entre diferentes tecnologias. Agora os produtores podem implementar um sistema de controle em toda a instalação. O uso de tecnologias comuns de automação permite uma integração total de nosso sistema de controle de processo com sistemas de produção e negócios, criando mais oportunidades para otimização em toda a fábrica. Essa abordagem aumenta a produtividade, reduz o consumo de energia e o custo total de propriedade.
Nossas soluções de otimização permitem enfrentar os desafios de variabilidade, resíduos e consumo de energia que você enfrenta para alcançar suas metas de produção. Realizamos isso com nossa experiência inigualada no setor e em um conhecimento profundo dos principais processos e variáveis que podem ser aprimorados para você alcançar seus objetivos de negócios.
Nossas soluções de controle de processo e otimização ajudam você em áreas como:
- Segurança operacional
- Custo de manutenção
- Redução do uso de combustível e energia
- Regulamentações ambientais
- Separação ideal de produtos fracionados
Aumento do desempenho com um único SDCD moderno
Navios metaneiros se beneficiam do consumo de energia e da produtividade aprimorados
Os proprietários do Portovenere e do Lerici metaneiros sabiam que seus navios estavam no meio de seu ciclo de vida. Também sabiam que a existência de dois sistemas de controle tratava-se de um desafio. Outros equipamentos, como caldeiras, bombas e turbinas, também estavam no escopo do projeto. Eles buscavam um parceiro para guiá-los em uma modernização e escolheram a Rockwell Automation® para ajudar. Saiba mais sobre seus desafios e os resultados que conseguimos ajudá-los a obter.