O Studio 5000® Simulation Interface conecta os controladores, físicos ou emulados, em ferramentas de simulação e modelagem para habilitar o comissionamento virtual e o projeto baseado em modelo. Isso significa que você pode projetar, testar, validar e comissionar máquinas inteligentes antes de colocá-las em operação.

Ganhe clareza logo
O Studio 5000 Simulation Interface dá a você o poder de melhorar o projeto antes da pressão de instalação. Antes de usar a simulação, você pode conectar seu programa de controle ao seu modelo de aplicação, conectar valores em seu controlador a variáveis em sua simulação e conectar uma simulação ou modelo ao seu programa de controle.
Studio 5000 Simulation Interface facilita:
- Importar um modelo de simulação e um programa de controlador
- Conectar as variáveis do modelo aos tags
- Iniciar (ou parar) a simulação com controles integrados intuitivos
Experimente o quanto quiser
A engenharia digital permite que você coloque o produto no mercado em velocidade recorde quando projetar e comissionar máquinas ou gerenciar a produção em uma fábrica. Teste uma ampla gama de projetos usando o Studio 5000 Simulation Interface sem se preocupar com desperdício de recursos.
Use esse software com uma ferramenta de modelagem e simulação para ajudar seus desenvolvedores se conectarem rapidamente a modelos antes de investir em um protótipo físico. Você pode, por exemplo, criar os controles para atuar uma prensa hidráulica, programadores ou designers podem criar um gêmeo digital que encapsule a dinâmica do sistema (inércia, vibração, atrito, aceleração). Essa conexão facilita o teste de um código do controlador em comparação com o modelo da prensa física.

Otimize as operações
Usando uma simulação junto com um sistema real cria oportunidade de repensar as aplicações e os sistemas e, potencialmente, eliminar etapas desnecessárias, máquinas, sensores e mais. Crie operações mais sustentáveis e orientadas por dados implementando seu modelo conectado na borda.
Imagine as possibilidades
Quer mudar o que é possível em sua empresa? Construa, teste e melhore os desenhos das máquinas digitalmente e não fisicamente. Com o ambiente de projeto Studio 5000, você pode adicionar o Studio 5000 Simulation Interface e conecte o software de simulação de terceiros a um programa Studio 5000 Logix ou fala o ajuste fino de um modelo que já está em produção.
Projete usando um modelo
Você queria ter um modelo de sua aplicação para testar sua lógica? Agora, você pode com o Studio 5000 Simulation Interface Conecte um programa Studio 5000 Logix a uma simulação de sua aplicação Surgiu um problema? Isso não é um problema. Você verá em primeira mão como ele funciona antes da instalação. Diretamente de seu microcomputador, você pode executar uma simulação e programa do controlador lógico programável (através de um emulador ou controlar de hardware). O Studio 5000 Simulation Interface trabalha com ferramentas de simulação para fornecer opções de projetos mais flexíveis, insights mais cedo e opções de experimentação. Use com o gêmeo digital baseado em simulação ANSYS, integre com o MATLAB e o Simulink ou conecte exportações ROM provenientes de ferramentas de simulação como MapleSIM.
Implemente uma técnica de modelo na malha
Mesmo em um ambiente de produção, um modelo pode ajudar. Um valor específico é difícil de medir? Modele-o com base nas entradas reais da produção e o Studio 5000 Simulation Interface antecipa as mudanças antes da produção. Habilite a manutenção preditiva ou a otimização ao comparar o modelo à produção real. Use o Studio 5000 Simulation Interface para executar um modelo reduzido na borda permitindo que a simulação e a lógica executem no chão de fábrica próximo ao sistema de produção real. Agora você tem dados de operação e de simulação para comparar e indicar tendências, pontos fracos e oportunidades de otimização.
Dê o próximo passo rumo à engenharia digital
O Studio 5000 Simulation Interface é um add-on do ambiente de projeto Studio 5000. Com ele, você pode conectar os controladores a ferramentas de simulação e modelagem para habilitar comissionamento virtual e projeto baseado em modelo.
Qual é sua vontade de aprender?
Grandes, pequenos ou intermediários, confira uma variedade de recursos para ajudar você a maximizar seu sucesso.

Guia de pedidos do Studio 5000
Dimensione o software para que ele atenda às suas necessidades
O software de automação industrial deve refletir seus requisitos de aplicativo, mas pode ser difícil escolher o produto ideal. Não se preocupe – você tem opções! Use este guia para ajudar a escolher a edição certa do ambiente Studio 5000 que atenda às suas necessidades, bem como para entender de que modo você pode adaptar suas seleções quando ocorrerem mudanças inevitáveis no escopo do projeto.
Precisa de mais flexibilidade? Explore as assinaturas de software conforme suas necessidades mudam entre projetos ou equipes.
Pronto para pedir seu software?
Recomendado para você