À medida que os custos da energia continuam a aumentar a nível mundial, impulsionados pelo esgotamento dos combustíveis fósseis, pela instabilidade geopolítica e pelas perturbações na cadeia de fornecimento global, os fabricantes se esforçam para alcançar a eficiência energética, reduzir as despesas gerais e minimizar o custo total das operações. Uma maior conscientização sobre o uso de energia é a base para qualquer programa estratégico de gestão de energia.
Pontos de pressão impulsionando um novo foco na energia
Demanda energética
Digitalização & eletrificação
Eficiência energética
Custos de energia
Mudanças climáticas, compromissos de net zero
Regulamentações
À medida que os custos de energia continuam a aumentar a nível global, é útil para uma organização compreender onde, quando e como ela utiliza a energia para estabelecer o escopo necessário nos seus esforços de economia de energia e para definir suas principais métricas.
FactoryTalk® Energy Manager™
Entenda e otimize o uso de energia com análises contextualizadas. Monitore, analise e otimize o desempenho energético.
Apresentamos o FactoryTalk® Energy Manager™, um aplicativo de monitoramento de energia baseado em plataforma de convergência de TI/TO que fornece informações de energia e produção com base em um modelo de fábrica de energia do processo subjacente em nível de planta, área de processo, linha e máquina. Os fabricantes podem compreender onde, quando e como as suas instalações utilizam energia para estabelecer o escopo necessário nos seus esforços de economia de energia e definir as principais métricas.
Agregar e contextualizar dados de energia
Monitore, analise e compare o desempenho energético
Painéis pré-construídos de desempenho energético em tempo real
Gerenciamento de relatórios e notificações
![Ilustração do NPI FactoryTalk Energy Manager](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/NPI-FactoryTalk-Energy-Manager-0223_001144.3840.jpg)
Tome decisões informadas com base no seu consumo de energia
Construído em uma plataforma Industrial DataOps
O FactoryTalk Energy Manager é baseado no FactoryTalk® DataMosaix™. Desenvolvido para acesso em vários locais e em toda a empresa, o FactoryTalk DataMosaix permite acesso controlado a dados relevantes e contextualizados. Trata-se de uma solução de DataOps Industrial que fornece ferramentas flexíveis e expansíveis para acelerar a usabilidade dos dados por analistas e especialistas na área.
Benefícios do aplicativo
Otimize a produção
Painéis claros destacam áreas para melhoria e otimização
Reduza o consumo
As informações por fonte de energia são exibidas como tendências para ajudar os usuários a identificar oportunidades de redução de energia
Alcance metas
A plataforma padrão de TI/TO permite um retorno mais rápido do investimento e acelera sua transformação digital
A gestão de energia pode proporcionar economias inexploradas para sua empresa
Aumente a visibilidade em todos os níveis
Relatórios para local, área, linha e máquina
Exemplos de relatórios
- Uso total de energia, tendências de consumo
- Detalhes diários de uso da fábrica, totais e médias por área e tipo de energia
- Comparação semanal, área e tempo selecionáveis
![Captura de tela de demonstração do FactoryTalk Energy Manager](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/factorytalk-energy-manager-demo-screenshot-RA.1920.jpg)
Exemplos de painéis
- Tendências para água, ar, gás, vapor e eletricidade (WAGES)
- Dados de consumo, intensidade e produção
- Tendências baseadas no modelo da fábrica (local, área, linha, máquina)
- Intervalo de tempo personalizado
![Captura de tela do painel FactoryTalk® Energy Manager™](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/factorytalk-energy-manager-dashboard-screenshot-RA.1920.jpg)
Colaboração e Suporte
Serviços para ajudá-lo a atingir suas metas de sustentabilidade
Perfil e Análise
- Análise de oportunidades energéticas, caso de negócios
- Infraestrutura de gestão de energia e revisão de dados
Planejamento
- Requisitos de gestão de energia e projeto de soluções
- Plano e orçamento de transição para otimização energética
- Estruturação e gestão do programa de gestão de energia
Implementação
- Pilotos de prova de valor
- Dimensione implementações em vários locais
- Adoção de usuários e gerenciamento de mudanças
- Serviços gerenciados e terceirização
Por que as aplicações de monitoramento de energia são importantes
Nossa estratégia é baseada em padrões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) e continua focada em gerar três resultados para os fabricantes: clientes sustentáveis, empresas sustentáveis e comunidades sustentáveis. Os sistemas de gestão de energia são essenciais para a transição do nosso país para a eletrificação e descarbonização generalizadas. A solução industrial Factory Talk Energy Manager ajudará os clientes a conectar dados (dados de energia, água e produção) de diferentes fontes de dados e lhes fornecerá as funcionalidades adequadas para monitorar e analisar o consumo, a demanda, a intensidade, os custos e as emissões. O sistema ajudará a comparar ativos, obter insights sobre economias e carga, bem como fornecer uma previsão sobre KPIs importantes. Além disso, os clientes podem contextualizar os dados de energia com os dados de produção, executar avaliações inteligentes de consumo de energia e executar correlações de dados ou ativos para identificar ineficiências ou anomalias.