O tempo de parada é um entrave. O tempo de parada não programada é um entrave maior ainda, pois a produção sofre enquanto as despesas disparam. Com as ferramentas para programar e executar adequadamente os intervalos de manutenção, é possível ficar à frente das interrupções que causam danos aos seus números de produção. O FactoryTalk® MaintenanceSuite fornece os elementos principais para gerenciar as áreas mais críticas da sua operação. Preveja os problemas antes que eles ocorram nos principais ativos e dispositivos de rede usando um software que também pode aumentar a segurança. Ferramentas colaborativas úteis, que se integram perfeitamente a fontes de dados essenciais, facilitam para o pessoal da fábrica ver, usar e compartilhar as mesmas informações enquanto trabalham juntos em soluções, seja observando ombro a ombro em um painel de controle ou em todo chão de fábrica.
Gerencie e proteja seus ativos de automação
FactoryTalk® AssetCentre
Se o tempo de parada é ruim, e quanto ao tempo de parada não intencional? Uma atualização de versão de software implementada inadvertidamente, por exemplo. Ou uma solução “inofensiva” em uma área de sua linha que ativa o risco em outras células de trabalho. Pense em como seria fácil lidar com essas ocorrências de parada se você soubesse quem fez o que para disparar o alarme. Com o FactoryTalk AssetCentre, você pode proteger o acesso aos seus sistemas mais importantes, acompanhando de perto as ações do usuário, como programações de calibração e certificados, e até mesmo versões de firmware. Conquiste um nível a mais de confiança sabendo que as atualizações agora são mais bem planejadas, com poucas chances de erro humano.
Uma rede pode evitar o tempo de parada não programada?
FactoryTalk Network Manager
A Rockwell Automation anuncia que a partir de 31 de janeiro de 2023, o software FactoryTalk® Network Manager™ será descontinuado e não estará mais disponível para venda.
Para dar suporte às operações de licença, a versão gratuita do software FactoryTalk Network Manager estará disponível para uso até 31 de janeiro de 2024.
Gerencie softwares e firmwares com facilidade
Agregue valor empresarial com o FactoryTalk Updater e o ControlFLASH Plus
Assumir o controle do seu software e firmware pode ser uma tarefa assustadora. Acabe com o esforço e a frustração de gerenciar seus ativos de software com a ajuda dos aplicativos FactoryTalk Updater e ControlFLASH Plus™. Juntas, essas ferramentas GRATUITAS ajudarão você a organizar e gerenciar implantações de software, aumentar a produtividade e manter-se atualizado sobre as novidades do software.
Ativos de automação para projetos de manutenção preventiva
Software de monitoração da condição Emonitor
Quer seus requisitos sejam simples ou complexos, o Software de Monitoração da Condição (CMS) Emonitor é uma solução única para estabelecer e executar um programa de manutenção preventiva baseado em condições.
Planeje, rastreie e otimize a manutenção de ativos com a inteligência artificial
Computerized Maintenance Management System (CMMS) Fiix
As equipes de manutenção em todo o mundo estão reduzindo o tempo de parada não programada, aumentando a produtividade e ajudando a proteger seus ativos de produção com este sistema de gestão orientado por IA. A Fiix oferece uma plataforma fácil de usar que ajuda a planejar, rastrear e otimizar esforços de manutenção como ordens de trabalho em uma localização central. Com o rastreamento de dados crítico implementado, as equipes podem aproveitar as informações acionáveis sob demanda, criar benchmarks e tomar decisões orientadas por dados. Tudo isso sem precisar analisar os números.
Otimize a integridade das máquinas com uma visão completa do seu chão de fábrica
Gestão de Desempenho de Ativos Plex (APM)
Cada vez mais, os fabricantes estão descobrindo o valor da adoção de soluções que permitem a conectividade das máquinas e facilitam a monitoração das condições e da produção das máquinas sem a necessidade de verificações físicas. Com o aplicativo APM Plex, você pode otimizar o desempenho de máquinas, equipamentos e outros ativos usados na produção e se aprofundar nos dados e ter um desempenho melhor em todas as atividades de fabricação.
Pronto para pedir seu software?
Recomendado para você