Essas máquinas que ocupam todo o chão de fábrica e empresa estão dizendo algo a você. Com o software FactoryTalk® View, você obtém uma história clara e consistente da IHM de nível de máquina autônoma para soluções de visualização distribuída abrangendo toda a sua empresa. Um único pacote de software enfrenta os desafios da IHM em aplicativos de processo, lote e manufatura discreta. Monitores claros e uma linguagem de programação comum, incluindo uma vasta biblioteca de faceplates, ajudam a confirmar que você recebe as melhores perspectivas possíveis do desempenho de sua máquina. Com todos os usuários de diferentes níveis em sua organização recebendo as mesmas visualizações das máquinas, você acelera a capacidade de gerenciar a produção e deixa todos satisfeitos.
Soluções de interface homem-máquina projetadas para o seu sucesso
Tudo começa com um ser-humano
Com uma indústria em constante evolução, mudanças nos processos, expansão das operações, entre outros, determinar o modo de crescimento nesta era pode ser um desafio. Desenvolvidas para os desafios atuais e as oportunidades futuras, nossas soluções de interface homem-máquina são projetadas pensando em você e no seu sucesso. E na Rockwell Automation, tudo começa com um ser-humano.
Conduzindo uma melhor tomada de decisões
Software de IHM moderno: conectando pessoas às informações
Coisas boas acontecem quando operadores, técnicos e engenheiros têm informações de produção relevantes na palma da mão. Eles podem cumprir com as metas de produção, reduzir o desperdício e o uso de energia, melhorar processos, resolver problemas rapidamente e muito mais. Este eBook explora como o software de IHM moderno torna isso possível.
Como uma interface homem-máquina moderna altera o status quo
Conecte os trabalhadores às informações que precisam para tomarem melhores decisões
As operações industriais atuais funcionam com base em informações para cumprir com as metas de produção, reduzir o desperdício e o uso de energia, melhorar os processos e muito mais. Mas as informações só serão eficazes se os trabalhadores puderem acessá-las e compreendê-las facilmente. O software de IHM moderno pode fornecer aos trabalhadores as informações que precisam, na hora, no local e formato exigidos. É por isso que o software de IHM é o pilar de qualquer operação orientada por informações.
A interface homem-máquina com o nível de supervisão oferece uma visão completa
Guarde os calçados com biqueira de aço. O FactoryTalk View Site Edition permite que você faça progressos significativos sem precisar circular entre as máquinas. Com uma visão clara de todas as linhas e processos de produção, o FactoryTalk View SE permite que você monitore e controle aplicativos de servidor distribuído/multiusuário. Ele oferece uma visão abrangente e precisa das operações, atendendo as demandas de várias partes interessadas incluindo engenharia, manutenção, operações e tecnologia da informação (TI) de produção.
O FactoryTalk View SE oferece funcionalidade robusta e confiável em um único pacote de software, que se adapta desde um sistema IHM autônomo até uma solução de visualização distribuída. Conforme a experiência dos nossos clientes nos últimos anos, o FactoryTalk View SE permite que você tire vantagem da mobilidade, virtualização e outras novas tecnologias, atendendo os desafios de IHM em aplicações de processo, lotes e discretas, proporcionando visibilidade essencial onde e quando precisar.
Interface do operador do nível de máquina mantém nível realista
Melhor do que um par extra de olhos, a interface homem-máquina perfeita no nível de máquina fornece exibições realistas para auxiliar na avaliação contínua e rápida do desempenho. O software FactoryTalk View Machine Edition (ME) é uma aplicação IHM versátil que fornece uma solução avançada e dedicada para dispositivos com interface de operação de máquinas. Como um elemento integral da solução de visualização da Rockwell Automation, o FactoryTalk View Machine Edition oferece gráficos de qualidade superior, gestão de usuário em tempo de execução, troca de idioma e tempo de comissionamento mais rápido por meio de um ambiente de desenvolvimento comum.
Coloque o chão de fábrica no seu bolso
Na estrada, em casa ou no escritório, o FactoryTalk ViewPoint fornece uma interface segura com os gráficos, tendências e aplicativos de alarme do FactoryTalk View por meio de um navegador da Web. O FactoryTalk ViewPoint expande o acesso aos aplicativos FactoryTalk View Site Edition (SE) e Machine Edition (ME) para os seus dispositivos móveis, permitindo uma melhor tomada de decisões em tempo real.
Como um add-on do FactoryTalk View SE e do PanelView™ Plus, o FactoryTalk ViewPoint oferece uma experiência avançada e interativa que inclui tendências históricas e em tempo real. Você ganha a simplicidade da navegação com navegador padrão e novos graus de acesso às informações críticas do FactoryTalk View tudo em um navegador da Web. Não há nenhum software de cliente a ser instalado e mantido, diminuindo o custo total de propriedade.
Uma experiência de compra de software fácil
Economize tempo, dinheiro e evite confusões com assinaturas de software
A demanda por software por assinaturas nos mercados comercial e industrial aumentou, e não é esperado que o ritmo dessa mudança desacelere. Estamos abertos às mudanças e ajudaremos você nessa nova maneira de fazer negócios.
Pronto para pedir seu software?
Recomendado para você