Downloads
PRA QUE SERVE?
Atualmente os projetos e aplicações de automação, sejam eles processo ou fabricantes de máquinas, estão cada vez mais conectados com a computação em nuvem, permitindo que essas aplicações enviem dados para análise e tomada de decisão.
Este guia de introdução descreve a integração do FactoryTalk®️ Optix™️ e do Azure IoT Operations, testado em uma máquina de demonstração de processamento de fluidos desenvolvida em conjunto pela Rockwell Automation e pela Microsoft. Esse conceito de aplicação pode ser implementando também para fabricantes de máquinas – OEM.
Ele abrange as etapas de arquitetura, instalação e configuração necessárias para a integração. A seção de arquitetura inclui um diagrama que ilustra a abordagem de nuvem adaptável, plano de dados e plano de gerenciamento. A seção de instalação fornece etapas detalhadas para configurar o FactoryTalk Optix e o Azure IoT Operations, incluindo um script de shell para automatizar o processo. A seção de configuração explica como configurar o FactoryTalk Optix e o Azure IoT Operations, incluindo a criação de aplicativos, a configuração de servidores OPC UA e a geração de certificados.
CARACTERISTICAS GERAIS
O FactoryTalk Optix Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado com estrutura de módulos funcionais para projetar e compilar aplicativos HMI ou de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT). O FactoryTalk Optix Studio inclui uma biblioteca de objetos predefinidos que dão suporte ao design modular de interfaces gráficas, recursos e operações lógicas de um aplicativo HMI. Usando scripts específicos da linguagem C#, você pode automatizar várias ações na fase de design e adicionar funções personalizadas aos projetos.
O FactoryTalk Optix Studio está disponível como um ambiente de desenvolvimento de área de trabalho e da Web usado para compilar Aplicativos FactoryTalk Optix e implementá-los em sistemas clientes. Você acessa o editor da Web FactoryTalk Optix Studio por meio do FactoryTalk Hub.
Você desenvolve e compila Aplicativos FactoryTalk Optix no FactoryTalk Optix Studio. Os aplicativos compilados podem ser implementados em sistemas clientes Windows® ou Linux ou dispositivos fechados da Rockwell Automation, como o OptixPanel ou o módulo de computação de borda incorporado.
Observação: você precisará concordar com os Termos e Condições de cada download.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.
ARQUITETURA
A abordagem de nuvem adaptável que está sendo adotada pela Rockwell Automation e pela Microsoft é mostrada no diagrama abaixo.

O diagrama abaixo mostra como a integração do FactoryTalk Optix e do Azure IoT Operations pode ser alcançada com base na máquina de demonstração de processamento de fluidos desenvolvida em conjunto pela Rockwell Automation e pela Microsoft. Essa integração pode ser aplicada a qualquer outro cenário que exija infraestrutura para transferência de dados e gerenciamento de borda.
O diagrama é dividido em três seções: a seção superior mostra a visão para a abordagem de nuvem adaptável, a segunda seção mostra o que foi alcançado no plano de dados com uma prova de conceito funcional e a terceira seção mostra o que pode ser alcançado com o plano de gerenciamento.

VANTAGENS
Conexão diretamente com a nuvem – Microsoft Azure
LIMITAÇÕES E DESVANTAGENS
Aplicação para FT-Optix apenas.
ISSO É ÚTIL PARA MIM?
Aplicação pronta para integração com FT-Optix e Azure, código aberto, podendo ser facilmente implementada ou utilizada com base em seu projeto.
Para conexão com controladores o FT-Optix permite integração com controladores Logix (Rockwell Automation) ou controladores de terceiros.
Veja nossos drivers disponíveis: https://www.rockwellautomation.com/pt-pt/docs/factorytalk-optix/current/contents-ditamap/creating-projects/communication-driver/communication-drivers-overview.html
COMO POSSO FAZER ISSO FUNCIONAR? Requisitos
- Hardware
- Intel Core i5 Standard Power processor (i5-8xxx)
- 8 GB of RAM memory
- 20 GB free hard disk space
- Os requisitos de hardware para aplicativos FactoryTalk Optix podem variar dependendo do aplicativo e do tipo de dispositivo que executa o aplicativo.
- Software
- FactoryTalk Optix
- Baixe e instale o FactoryTalk Optix Studio e Runtime.
- Link para download: https://home.cloud.rockwellautomation.com/sign-in?returnTo=%2Fdashboard
- Pode ser feito download do PCDC: https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
- Azure IoT Operations
- Instale os Kubernetes cluster e Azure IoT Operations de acordo com as instruções contidas em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-operations/deploy-iot-ops/overview-deploy
- Como alternativa, consulte o Apêndice A - Automatizar a instalação das operações do Azure IoT para obter um script de shell que instalará automaticamente um cluster do Kubernetes e implantará as operações do Azure IoT nele. https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Sample_AzureIoTOperations?tab=readme-ov-file#appendix-a---automate-azure-iot-operations-install
ATENÇÃO:
O script do link acima foi criado e testado na versão de visualização e pode precisar de adaptação para versões posteriores.
Requisitos de software para aplicativos FactoryTalk Optix
Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, or Ubuntu 22 (x64)
CONHECIMENTO
- SO Windows
- FactoryTalk Optix Studio
Guia de implementação
Como conectar sua planta ou máquina com Azure usando FT-Optix
Versão 1.0 - Novembro de 2024