Nestes tempos difíceis, todos nós temos muito em que pensar. Mas não é hora de se distrair. Não se engane, as ameaças cibernéticas são um problema maior do que nunca, especialmente em ambientes de sistemas de controle industrial. Com tanto em jogo, ficar vigilante e conectado aos insights e estratégias mais recentes nunca foi tão crucial.
Para todos os encarregados de proteger os ambientes de fabricação/tecnologia operacional (TO) de sua organização, o diálogo com outros profissionais do setor pode ser benéfico. Para auxiliar no compartilhamento de estratégias e sucessos, a série executiva Conversas do CISO apresenta profissionais do setor compartilhando conhecimentos valiosos pensados para ajudá-lo a criar uma estratégia para lidar com riscos de cibersegurança em TI/TO, obter uma compreensão mais profunda de como proteger suas cadeias de suprimentos de ameaças cibernéticas e avaliar com precisão a segurança de seus fornecedores de produtos e serviços.
Quer sua organização esteja apenas começando sua jornada na cibersegurança de TO, ou bem encaminhada, esta série executiva especial pode fornecer a orientação necessária para ajudá-lo a avançar na proteção de suas operações. Junte-se a nós para essas conversas valiosas. Todas as sessões duram 30 minutos e incluem tempo para perguntas e respostas.