Violações de segurança na indústria de alimentos e bebidas podem afetar a produção de formas únicas. Os ataques podem ocorrer em sistemas operacionais importantes, como o de refrigeração; os materiais podem ser mal direcionados; as receitas podem ser adulteradas ou roubadas, levando além das perdas financeiras e do produto, a problemas de qualidade e segurança do produto. É necessária uma estratégia específica de cibersegurança que aborde esses riscos específicos.
Construa uma infraestrutura mais segura – depois monitore continuamente
Proteja as operações legadas usando IDCs e detecção de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana
As empresas de alimentos e bebidas costumam ter um sistema de produção legado que dificulta a implantação das mais recentes proteções de cibersegurança.
A boa notícia: a convergência segura de informações com uma infraestrutura antiga é possível. A Rockwell Automation pode virtualizar um sistema em obsolescência em um Data Center Industrial (IDC), que oferece os benefícios de operações conectadas junto com um menor risco à cibersegurança. Até mesmo Sistemas de Suporte Operacional (OSS) desatualizados, vários computadores distribuídos com seus próprios sistemas operacionais e outras infraestruturas obsoletas podem ser convergidos em um IDC.
Em seguida, fortes tecnologias e processos de suporte à cibersegurança, como detecção de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana e auditorias frequentes de inventário de ativos – diariamente, por hora ou até mesmo em tempo real – podem ser implantados para ajudar a proteger as operações contra incidentes cibernéticos e preservar a qualidade e a segurança do produto.
Uma transformação digital segura oferece uma nova agilidade com segurança
Como o tempo médio de resposta da rede foi reduzido em 90%
As empresas de fabricação de alimentos e bebidas têm uma vulnerabilidade única: os ataques cibernéticos podem se tornar um risco à saúde pública.
Com a ofensiva do COVID-19, as operações de produção foram suspensas na maioria das organizações. Mas a pandemia também mudou os hábitos de compra e comprimiu as cadeias de fornecimento. A taxa de transformação digital ganhou força à medida que os fabricantes de alimentos e bebidas encontram maneiras de recuperar o terreno perdido, agregando agilidade para melhor atender a esses – e futuros – desafios.
Com a transformação digital, surge a necessidade de cibersegurança moderna e aprimorada. Como descobriu um fabricante multinacional de alimentos, esses esforços não são mais duas iniciativas separadas, mas devem ser implementadas de forma holística. Maior conectividade requer uma abordagem que ajude a proteger as operações de produção e garanta que as tentativas de violação sejam rapidamente identificadas e bloqueadas, ou limitadas de se espalhar, se bem-sucedidas.
Após um ataque de malware destrutivo, as coisas tiveram que mudar
Modernização da infraestrutura em 80 locais, em todo o mundo
Uma conhecida empresa global de salgadinhos sofreu um ataque de malware destrutivo que interrompeu suas redes e parou a produção. Ficou claro que todos os seus sites – 80 globalmente – precisavam ser modernizados e protegidos. Tentativas anteriores falharam, dada a complexidade e heterogeneidade de suas redes.
A Rockwell Automation foi contratada para ajudar a criar um inventário global dos ativos digitais da empresa, para aprimorar os recursos de resposta a incidentes e a cibersegurança geral.
Em colaboração com o diretor global de engenharia da empresa, as redes foram avaliadas, identificando toda a base instalada de ativos e confirmando a compatibilidade entre os sistemas de segurança e as redes e aplicativos corporativos existentes. A Rockwell Automation desenvolveu então um plano para mitigar conflitos de rede e implementou monitoramento e administração remota de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Hoje a empresa está funcionando com risco de cibersegurança reduzido, maior agilidade e menor tempo de parada não programada.