Você precisa de ajuda com seu programa de bloqueio/sinalização? Quer manter seus funcionários seguros, permanecer em conformidade e impulsionar a produtividade? Pode parecer confuso e assustador, mas você não precisa fazer isso sozinho. Estamos aqui para facilitar. Nossa equipe de engenheiros e especialistas experientes pode ajudar você a criar um programa de bloqueio/sinalização simples, bem-sucedido e personalizado para suas necessidades.
Crie um programa de bloqueio/sinalização compatível
Proteger os funcionários com políticas e procedimentos de bloqueio/sinalização
O que é bloqueio/sinalização e quando bloqueio/sinalização é necessário? Bloqueio/sinalização refere-se ao desligamento apropriado e bloqueio ou travamento de equipamentos e máquinas para ajudar a proteger os funcionários de exposição a energia perigosa durante manutenção ou reparo.
Programas de bloqueio/sinalização incluem políticas e procedimentos para salvaguardar funcionários da liberação de energia inesperada (elétrica, mecânica e outras) ao iniciar ou durante a manutenção de máquinas e equipamentos. Um bom programa de bloqueio/sinalização envolve a segurança do funcionário e a produtividade do espaço de trabalho, sempre em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis, incluindo OSHA nos Estados Unidos.
Nossos especialistas em serviços de segurança permitem a você obedecer a todos os requisitos legais aplicáveis e criar um programa de bloqueio/sinalização bem sucedido. Ajudamos você a criar procedimentos gráficos de fácil leitura para orientação clara aos funcionários, para você permanecer em segurança e compatível.

O que nosso programa de bloqueio/sinalização incluirá? Os cinco principais componentes incluem:
Procedimentos planejados de bloqueio/sinalização
Proteger os funcionários com procedimentos documentados
Você sabia: a regulamentação de bloqueio/sinalização da OSHA é a mais citada no setor de produção dos EUA?
Não se torne parte da estatística. Os fabricantes geralmente são surpreendidos por notificações, mas não entendem que não estavam em conformidade. Ser proativo no desenvolvimento de um programa de bloqueio/sinalização que desenvolveu por completo e cujos procedimentos implementou é a melhor forma de evitar multas. Além disso, condições perigosas em áreas de produção podem e resultam em lesão ou morte. Sua empresa está preparada adequadamente para manter os funcionários seguros e evitar multas inesperadas?
Procedimentos de bloqueio/sinalização são um componente necessário de qualquer programa. Procedimentos de bloqueio/sinalização oferecem etapas documentadas ou orientações para travamento ou etiqueta.
Auditoria anual de bloqueio/sinalização
Você está pronto para uma inspeção anual?
A auditoria anual de procedimentos de bloqueio/sinalização é necessária em alguns mercados por organizações regulatórias, como a OSHA. Para a maioria dos fabricantes, é uma boa prática realizar auditorias para manter seu programa atualizado.
Mas preparar-se para uma auditoria de bloqueio/sinalização não deve tomar todo o seu tempo e recursos. Envolver sua equipe para ajudar com o processo de auditoria de bloqueio/sinalização anual pode resultar em um excelente retorno do investimento. Permitir que nós acionemos o processo de auditoria pode beneficiar suas operações ao reduzir o tempo de parada não programada e a necessidade de retirar o pessoal do chão de fábrica.
No mínimo, a OSHA requer que cada procedimento na instalação seja revisado anualmente para confirmar que ele inclui todas as fontes de energia de equipamento. A agência também requer uma auditoria de amostra de funcionários autorizados para confirmar que eles entendam por completo suas responsabilidade de bloqueio/sinalização.
Programar a auditoria garante que as deficiências de segurança sejam identificadas e corrigidas. Os engenheiros de segurança da Rockwell Automation têm conhecimento atualizado e décadas de experiência ajudando clientes na compatibilidade com a OSHA. Com nossos serviços, ajudamos você a se preparar para o processo de auditoria.
Requisitos de treinamento de bloqueio/sinalização
A compatibilidade é necessária para funcionários autorizados e afetados
O treinamento é essencial e uma etapa obrigatória no processo de compatibilidade com bloqueio/sinalização. Para empresas localizadas nos Estados Unidos, a OSHA requer dois tipos de treinamento, dependendo do nível de responsabilidade/envolvimento do funcionário. Isso também aplica-se a regulamentações locais no mundo todo.
Não importa onde você esteja no mundo, nossos engenheiros de segurança ajudam você a determinar os requisitos de treinamento necessários para sua equipe.
Os funcionários que precisam realizar bloqueio ou manutenção de equipamentos são considerados funcionários “autorizados”. Eles devem receber treinamento abrangente sobre bloqueio/sinalização sobre as responsabilidades principais e todas as políticas relevantes da empresa.
Os trabalhadores que operam o equipamento ou trabalham nas proximidades são conhecidos como funcionários “afetados”. Eles não são autorizados a realizar bloqueio/sinalização, mas devem receber treinamento sobre a finalidade e definição, juntamente com quaisquer responsabilidades de acompanhamento.
Criação de política de bloqueio/sinalização
Uma política bem planejada mantém o pessoal informado
Políticas de bloqueio/sinalização e procedimentos caminham lado a lado. Uma política bem projetada mantém a equipe informada, de funcionários autorizados ao gerenciamento. É também uma ferramenta para confirmar o entendimento adequado da responsabilidade de todos para manter a integridade do sistema.
Uma política de bloqueio/sinalização impactante deve ser de fácil entendimento e expressar claramente as regras específicas e o protocolo de aplicação da empresa. Criar uma política de bloqueio/sinalização para toda a instalação oferece tranquilidade, um documento abrangente de compatibilidade com a OSHA e um protocolo de empresa eficiente. Por mais que haja vários componentes que devem ser parte de qualquer política de bloqueio/sinalização, os engenheiros de segurança da Rockwell Automation ajudam a projetar, criar e implementar uma política personalizada para sua organização. Eles também podem revisar suas políticas atuais e sugerir melhorias.
Recomendações de dispositivo de bloqueio/sinalização
A escolha dos dispositivos é um aspecto importante para o sucesso de bloqueio/sinalização
Hoje em dia, com milhares de bloqueios e dispositivos no mercado, como saber quais escolher para o equipamento de sua instalação? Travas e dispositivos parecem simples de adquirir, mas não é tão simples obter o equipamento correto. É aí que podemos ajudar.
As recomendações de dispositivo são a etapa final no desenvolvimento de um programa de bloqueio/sinalização. Ao comprar as travas, etiquetas e dispositivos corretos, você se beneficiará por meio de eficiência aprimorada do processo de bloqueio/sinalização. Também ajuda os funcionários a se sentirem confiantes de que aplicaram a bloqueio/sinalização ao equipamento para que ele permaneça travado com segurança.
Nossos especialistas se mantêm informados sobre novos lançamentos de produtos. Usando os insights de seu dispositivo assim como suas políticas de bloqueio/sinalização personalizadas, eles fornecerão as melhores recomendações sobre os dispositivos mais recentes mais apropriados para suas necessidades.
Software de bloqueio/sinalização ScanESC
Mantenha-se informado sobre as novidades de bloqueio/sinalização
O software de bloqueio/sinalização ScanESC™ permite digitalizar seu programa de bloqueio/sinalização por completo. Isso garante que todas as informações disponíveis aos funcionários estão atualizadas e prontamente disponíveis por meio de uma interface intuitiva e de fácil uso.
O ScanESC oferece a você as ferramentas e os recursos para modernizar seu programa de bloqueio/sinalização.