Layout de objetos gráficos
O layout de uma interface de usuário para um
Aplicativo FactoryTalk Optix
depende dos elementos definidos para cada um dos componentes do objeto gráfico.Ao criar a interface de usuário, considere como estes itens afetarão seu aplicativo:
- Tamanho. O tamanho e as relações de aspecto das telas em que a interface será exibida.
- Posição. O alinhamento e as margens dos objetos em relação às propriedades de largura e altura dos objetos.
- Ordem. A posição relativa dos objetos entre si na interface e conforme implícito no modelo de informação do aplicativo.
Dê sua opinião