Encaixar um objeto
Ancore objetos no contêiner encaixando o objeto.
Encaixe objetos em qualquer lado do contêiner mantendo as margens, no centro redefinindo as margens, ou alongue objetos em um contêiner.
- NaExibição de projeto, clique duas vezes em um contêiner ou selecione .O editor é aberto em uma guia separada.
- No editor, selecione os objetos a serem encaixados.DICA: Para selecionar vários objetos, mantenha pressionada a teclaCtrle selecione vários objetos.
- Na barra de ferramentas do editor, selecione o botão para encaixar o objeto:
- Encaixar à esquerda. Ancorar os objetos selecionados à esquerda, mantendo as margens.
- Encaixar à direita. Ancorar os objetos selecionados à direita, mantendo as margens.
- Encaixar na parte superior. Ancorar os objetos selecionados na parte superior, mantendo as margens.
- Encaixar na parte inferior. Ancorar os objetos selecionados na parte inferior, mantendo as margens.
- Encaixar ao centro. Ancorar os objetos selecionados verticalmente, centralizando os objetos e redefinindo as margens.
- Encaixar ao centro. Ancorar os objetos selecionados horizontalmente, centralizando os objetos e redefinindo as margens.
- Encaixar à esquerda e direita. Alongar os objetos selecionados horizontalmente no contêiner.
- Encaixar na parte superior e inferior. Alongar os objetos selecionados verticalmente no contêiner.
Dê sua opinião