Configurar o cliente OPC UA

Configure as propriedades avançadas de um cliente OPC UA.
  1. Para configurar o cliente OPC UA
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um cliente OPC UA.
  3. Em
    Propriedades
    , defina as configurações do cliente OPC UA.
    • Eventos
      :
      • Nenhum
        . Não ouvir eventos.
      • Tudo
        . Ouvir todos os eventos.
      • Alarmes
        . Ouvir apenas eventos de alarme.
    • Sincronizar as IDs de nó na inicialização
      . Sincronize as NodeIDs dos nós OPC UA que são importados em tempo de design. Sincronize as NodeIDs com os mesmos nós no servidor OPC UA ao qual o cliente OPC UA se conecta em tempo de execução.
      DICA: Se a situação no servidor não for conhecida, defina
      Sincronizar as IDs do nó
      na inicialização como
      Verdadeiro
      .
    • Comprimento máximo da matriz
      . Número máximo de elementos em uma matriz.
      DICA: Se os clientes OPC UA tiverem diferentes valores de
      Comprimento máximo da matriz
      , o valor do
      Comprimento máximo da matriz
      do primeiro cliente OPC UA será aplicado a todos os clientes.
    • URL do ponto de extremidade do servidor
      . Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor OPC UA.
    • Verificar a identidade do servidor
      :
      • Verdadeiro
        . Aceite o certificado somente se o certificado for confiável.
      • Falso
        . Aceite temporariamente o certificado mesmo que o certificado não seja confiável.
    • Modo mínimo de segurança de mensagens
      :
      • Nenhum
        . As mensagens não precisam ser assinadas nem criptografadas.
      • Assinatura
        . As mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas.
      • Assinatura e criptografia
        . As mensagens devem ser assinadas e criptografadas.
    • Política de segurança mínima
      :
      • Nenhuma
        . O cliente OPC UA não requer nenhuma política específica de segurança.
      • Basic256Sha256
        . O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . O cliente OPC UA requer esta política.
    • Arquivo de certificado do cliente
      . Arquivo de certificado público
      DER
      do cliente OPC UA (X509v3).
      DICA: O arquivo de certificado do cliente deve estar na pasta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • Arquivo de chave privada do cliente
      . Arquivo de chave privada
      PEM
      do cliente OPC UA codificado com ASCII Base64.
      DICA: O arquivo de chave privada do cliente deve estar na pasta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • URI do aplicativo
      . URI que identifica globalmente a instância do aplicativo.
    • Nome do aplicativo
      . ID legível da instância do aplicativo, não necessariamente exclusiva.
    • URI do produto
      . URI que identifica globalmente o software.
    • Tipo de identidade do usuário
      :
      • Anônimo
        . Não há informações disponíveis no usuário.
      • Usuário/Senha
        :
        • Nome de usuário
          . Nome do usuário.
        • Senha
          . Senha do usuário.
      • Certificado
        :
        • Arquivo de certificado do usuário
          . Arquivo de certificado público
          DER
          do usuário (X509v3).
          DICA: O arquivo de certificado público do usuário deve estar na pasta
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          .
        • Arquivo de chave privada do usuário
          . Arquivo de chave privada
          PEM
          do usuário codificado com ASCII Base64.
          DICA: O arquivo de chave privada do usuário deve estar na pasta
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.