Gerenciar receitas em tempo de execução

Use o widget do editor de receitas para armazenar uma nova receita, excluir uma receita existente ou aplicar uma receita no controlador.
Quando o usuário cria, edita ou carrega uma receita do banco de dados em tempo de execução, um alias para o nó
Modelo de edição
é criado automaticamente no nó do projeto raiz. O nó de alias tem o mesmo nome que o esquema de receita a que se refere. Até que o nó seja salvo, excluído ou enviado para o controlador, ele contém uma cópia temporária dos dados da receita criados, editados ou carregados.
IMPORTANTE: Se a execução do
FTOptixApplication
for interrompida, o nó
Modelo de edição
e seus dados serão excluídos.
  • Para gerenciar receitas em tempo de execução
  • Para armazenar uma nova receita:
    1. Edite os valores dos ingredientes.
    2. Na lista de receitas, digite um nome para a receita.
    3. Selecione
      Salvar
      .
  • Para excluir uma receita, selecione uma receita e selecione
    Excluir
    .
  • Para aplicar uma receita no controlador:
    1. Selecione uma receita.
      Os valores dos ingredientes da receita são exibidos.
    2. Selecione
      Aplicar
      .
      Na coluna à direita, os valores dos ingredientes são carregados para a exibição do controlador.
    3. Para alterar os valores dos ingredientes no controlador, edite os valores, selecione
      Salvar
      e
      Aplicar
      .
      Os valores dos ingredientes no controlador são atualizados na coluna à direita.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.