Confirmar e reconhecer os alarmes
Reconheça e confirme os alarmes ativos em tempo de execução. O reconhecimento de um alarme indica que o usuário está ciente do alarme. A confirmação de um alarme indica que a causa do alarme foi resolvida.
- Em tempo de execução, naGrade de alarmes, execute uma destas ações:
- Selecione um alarme. Qualquer interação se aplica apenas ao alarme selecionado na grade.
- Não selecione nenhum alarme. Qualquer interação se aplica a todos os alarmes na grade.
- Selecione uma das seguintes opções:
- ReconhecerouReconhecer todos. Reconheça que está ciente do alarme selecionado ou de todos os alarmes.
- ConfirmarouConfirmar todos. Confirme se a causa do alarme selecionado ou de todos os alarmes foi resolvida.
é exibido na coluna relacionada do alarme.
reconhecer
confirmar
Dê sua opinião