Tornar um alarme ativo visível

Configure a propriedade
Ativo
de um objeto gráfico para tornar um alarme visível em tempo de execução. Vincule dinamicamente a variável
Ativo
do objeto gráfico à variável
Ativo
de um alarme. Em tempo de execução, a aparência do elemento gráfico muda quando o alarme está ativo.
A variável
Ativo
não requer scripts ou NetLogic. Por exemplo, você pode criar um alarme digital e, em seguida, vincular a propriedade
Ativo
de um elemento gráfico, como um LED, à variável
Ativo
de um alarme digital ou outro alarme. O LED se acende em tempo de execução quando o alarme atinge seus limites ou estado configurados.
Pré-requisitos
  • Adicione um objeto gráfico LED a uma janela
  • Crie e configure um alarme
  1. Para tornar um alarme ativo visível
  2. Na
    Exibição de projeto
    , abra a janela que contém o LED e selecione o LED.
  3. Em
    Propriedades
    para o LED, em
    Ativo
    , selecione
    Alterar vínculo dinâmico
    .
  4. No
    Editor de vínculo dinâmico
    , expanda a pasta
    Alarmes
    e expanda o alarme.
  5. Selecione a variável
    Ativo
    para o alarme.
    No caso de tipos de alarme Exclusivo e Não exclusivo, você pode criar um vínculo dinâmico para um estado de alarme específico (muito alto, alto, baixo ou muito baixo).
  6. Escolha
    Selecionar
    .
Agora, o LED acenderá com a cor indicada nas
Propriedades
quando o alarme estiver ativo. A cor padrão para o LED é vermelho.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.