Definir o tempo de sondagem de variáveis dinâmicas para alarmes

Defina o intervalo de tempo entre as leituras dos valores das variáveis dos servidores OPC UA e dos valores de tags dos controladores.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó raiz do projeto.
  2. Em
    Propriedades
    , defina o
    Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas
    .
    DICA: Defina o tempo de sondagem entre uma amostragem e a próxima no formato HHHH:MM:SS.MS.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.