Configurar uma tabela de banco de dados
É possível configurar manualmente uma estrutura de banco de dados e preenchê-la com os métodos do NetLogic ou usando um cliente OPC UA.
Pré-requisitos
- Para configurar uma tabela de banco de dados
- NaExibição de projeto, selecione um objetoBanco de dados.
- EmPropriedades, ao lado deTabelas, selecione para adicionar uma tabela de banco de dados.
- Ao lado deColunas, selecione para criar uma coluna de tabela.
- (opcional) Para alterar o tipo de dados do valor da coluna, ao lado daColuna, selecione#BaseDataTypee selecione um tipo de dados diferente.
- Digite um valor deColunaou crie um vínculo dinâmico.#
- (opcional) Para alterar o nome da coluna, passe o mouse sobre aColuna, selecione e digite um nome personalizado.#
- Se estiver usando um banco de dados embutido, defina oLimite de registros.
- O valor mínimo deLimite de registrosé1000.
- A propriedadeLimite de registrosentra em vigor somente se houver pelo menos uma coluna na tabela nomeadaTimestampouTimee tiver o tipo de dadosDateTime. As colunasTimestampouTimeserão adicionadas automaticamente à tabela se você usar um banco de dados para armazenar os dados de um registrador.
Em tempo de execução, todos os registros que excederem o limite de registros são excluídos.IMPORTANTE: Os registros são excluídos quando excedem um limite igual a0.1%do valor limite. Por exemplo, se oLimite de registrosfor definido como10000, quando for atingido10010registros, os10registros mais antigos serão excluídos automaticamente.
Dê sua opinião