- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar um banco de dados ODBC
Crie um objeto de banco de dados que obtenha dados de um servidor SQL ou MySQL.
Pré-requisitos
Para se conectar a um banco de dados ODBC a partir de dispositivos
Windows®
:- Instale um destes drivers ODBC:
- MySQL Unicode
- Driver ODBC 17 para SQL Server
- Configure a fonte de dados ODBC. Consulte Administrar fontes de dados ODBC - Suporte da Microsoft.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emArmazenamentos de dadose selecioneBanco de dados ODBC.
- EmPropriedades, noTipo de SGBD, selecione o tipo de servidor do banco de dados.
- EmPropriedades, preencha:
- Configuração:
- Tipo de SGBD.SQL ServerouMySQL.
- (opcional)DSN(Nome da fonte de dados). Aplicável somente para dispositivosWindows.IMPORTANTE:Se especificado, o DSN fornece automaticamente as propriedades de conexão ODBC.Não é possível sobrescrever as propriedades do DSN preenchendo manualmente os camposServidor,Porta TCP,Banco de dados,Nome de usuárioeSenha.
- Servidor. Endereço IP ou nome do host do servidor do banco de dados.
- Porta TCP. A porta TCP do servidor de banco de dados.DICA: O valor padrão 0 é resolvido como 1.433 para servidores SQL e 3.306 para servidores MySQL.
- Banco de dados. O nome do banco de dados no servidor do banco de dados.DICA: Fornecer o nome do banco de dados é opcional se o nome do banco de dados for especificado no conector ODBC.
- Nome de usuário. O nome do usuário para acesso ao banco de dados.
- Senha. A senha do usuário que pode acessar o banco de dados.
- Armazenar e encaminhar:DICA: Armazenar e encaminhar armazena dados em caso de perda temporária de conexão com o armazenamento. Consulte Armazenar e encaminhar.
- Armazenar e encaminhar habilitado. Habilita ou desabilita Armazenar e encaminhar.
- Tamanho máximo do buffer de Armazenar e encaminhar. Número máximo de elementos no buffer, que pode ser definido de 1 a 100.000. Um elemento é uma entrada (linha) em uma tabela de banco de dados.
- Sobrescrita de buffer de Armazenar e encaminhar. Quando definido comoVerdadeiro, substitui as entradas mais antigas por novos dados quando o limite do buffer é atingido. Quando definido comoFalso, ignora os dados novos quando o limite do buffer é alcançado.DICA: As seguintes propriedades de diagnóstico somente leitura estão disponíveis:Uso de buffer de Armazenar e encaminhar. Exibe o número atual de elementos no buffer.Estouro de buffer de Armazenar e encaminhar. Falso - indica que os próximos dados são manipulados. Verdadeiro- indica que o buffer está cheio e que os dados futuros são ignorados no momento.
(opcional) Configure a estrutura do banco de dados. Consulte Configurar uma tabela de banco de dados.
Dê sua opinião