Eventos
Um
evento
ocorre em tempo de execução para indicar que ocorreu uma determinada situação. Uma ação ou método é então executado. Os usuários e o sistema podem causar eventos no dispositivo HMI. Por exemplo, um evento pode ocorrer quando o usuário clica no botão do mouse. O sistema também pode disparar eventos. Por exemplo, um evento pode ocorrer quando um elemento gráfico entra em um estado específico, como uma mudança nos valores de cor.Os eventos incluem:
- Clique com o mouse
- Pressionar o botão do mouse
- Soltar o botão do mouse
- Carregar projeto
- O valor da variável muda
- O valor da variável atende à condição especificada
- O valor da variável está fora da faixa especificada
Os eventos executam métodos para criar a lógica de aplicativo. Adicione um método a um evento e configure esse método para que ele execute o método em tempo de execução. Para cada evento, você deve configurar um ou mais métodos a serem executados. Quando o evento é disparado, ocorre o método configurado. Os métodos, dependendo do tipo de evento e elemento, incluem:
- Criar objeto
- Criar variável
- Excluir nó
- Incrementar valor
- Definir valor de bit
- Definir valor da variável
- Alternar valor
- Alternar bit
- Abrir caixa de diálogo
- Reconheça todos os alarmes ativos
- Confirme todos os alarmes ativos
- Alterar usuário
- Modificar texto
Dê sua opinião