Configurar um evento que fez transição

Dispare métodos se o valor de uma variável ou propriedade de objeto atender a uma condição específica.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto ou uma variável.
  2. Em
    Propriedades
    , clique com o botão direito do mouse em uma variável ou uma propriedade e selecione
    Novo
    Evento que fez transição
    .
    DICA: Se necessário, selecione
    Add
    para adicionar uma variável.
  3. Em
    Eventos
    , em
    Transição
    , selecione:
    • Igual a
    • Diferente de
    • Maior do que
    • Maior ou igual a
    • Menor do que
    • Menor ou igual a
  4. Defina a propriedade
    Valor
    .
    DICA: Você pode digitar o valor limite ou adicionar um vínculo dinâmico ao valor limite. Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  5. Ao lado de
    VariableTransitioned
    , selecione
    Add
    .
  6. Selecione um método:
    • Para métodos globais, expanda
      Comandos
      .
    • Para métodos locais, expanda os nós que expõem os métodos (por exemplo, o nó
      GradeDeDados
      expõe o método
      Atualizar
      ) ou expanda o nó relacionado a um NetLogic específico.
  7. (opcional) Se o método exigir argumentos, expanda o método e defina os argumentos.
  8. (opcional) Selecione mais métodos repetindo 5 a 7.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.