Configurar transferência periódica de arquivos via FTP
Combine
FTPClientLogic
e PeriodicActionLogix
para automatizar o upload e o download de arquivos e pastas de forma periódica e não interativa. Você pode usar essa configuração de servidor FTP para automatizar transferências de arquivos e pastas entre dispositivos.- Crie a pastaC:/FtpServere, dentro dessa pasta, crie o arquivomyDocument.txt.
- DefinaC:/FtpServercomo a pasta inicial no servidor FTP.
- Inicie o servidor FTP.
- Para usar o servidor FTP existente nasBibliotecas de modelos, consulte Configuração do servidor FTP e configure os parâmetros de conexão com o servidor FTP no scriptFTPClientLogic.Os arquivos e pastas a serem transferidos já estão configurados por meio doFileTransferDownloade doFileTransferUpload.As páginas do projeto incluem:
- Configuração do cliente FTP. Permite alterar os parâmetros de configuração do cliente FTP. O seletorOverwriteExistingItemsdefine se um arquivo existente deve ser sobrescrito.
- Transferir arquivos. Mostra como conectar e desconectar o cliente FTP usando os métodosConnectFTPClienteDisconnectFTPCliente como fazer download e upload usando os métodosDownloadItemeUploadItem.
- Método do backup periódico. Permite habilitar o download periódico de um determinado arquivo usando o scriptPeriodicActionLogic. O script é configurado comPerioddefinido como 30 segundos eActiondefinido comoDownloadItem. Consulte Exemplo de download.
transferência de arquivo
backup
Dê sua opinião