Folhas de estilos
Use objetos de folha de estilos para personalizar o estilo de tipos e instâncias de objetos gráficos.
DICA:
Os projetos podem conter várias folhas de estilos. Várias folhas de estilos permitem alternar entre estilos. Por exemplo, você pode alternar entre uma interface clara e uma interface escura em tempo de execução.
Ordem da resolução
Se a propriedade Aparência for definida como o valor padrão indicado pelo texto cinza, a propriedade herdará o valor de um nível mais alto.
Os valores da propriedade Estilo são resolvidos nesta ordem:
- Instância do objeto. Estilos de uma instância do objeto gráfico.Para obter mais informações, consulte Editar propriedades do objeto gráfico.
- Tipo de objeto. Estilos de um tipo de objeto gráfico.Para obter mais informações, consulte Editar propriedades do objeto gráfico.
- Estilo dos controles. Estilos de uma folha de estilos, aplicados a um objeto gráfico específico. Por exemplo, um estilo aplicado a um controle de botão. Use a propriedadeEstilopara aplicar um estilo a um objeto específico.Para obter mais informações, consulte Configurar uma folha de estilos e Aplicar um estilo de controle a um objeto gráfico.
- Estilo global. Estilos de uma folha de estilos, aplicados a todos os objetos gráficos. Por exemplo, o tamanho da fonte padrão.Para obter mais informações, consulte Configurar uma folha de estilos e Aplicar um estilo global ao projeto.
Dê sua opinião