Agente de push
O script do Agente de push envia os dados de um registrador de dados para a nuvem.
Operação
O Agente de push adquire periodicamente dados de um registrador de dados e os envia para a nuvem no formato
JSON
. O Agente de push implementa o mecanismo de armazenamento e encaminhamento que adquire dados de um registrador de dados e os salva em um armazenamento auxiliar do qual os dados são extraídos e enviados para a nuvem.Modos de transferência
O Agente de push aceita os seguintes modos de transferência:
- Por linha. Envia uma linha do registrador de dados por pacote.
- Por variável. Envia uma ou mais variáveis com suas informações relacionadas.
DICA:
Se o modo do registrador de dados for definido como
Alteração de valor
, os valores da amostragem serão alterados somente se uma das variáveis monitoradas for alterada. O Agente de push envia os valores de uma determinada variável apenas se o valor da variável diferir do valor enviado anteriormente.Dê sua opinião