Interface do Agente de push

O exemplo de UI do Agente de push contém cinco variáveis, uma grade de dados com botões associados e campos que permitem configurar o registrador de dados.
DICA:
Baixe um exemplo de projeto:
PushAgentDemo.zip
O exemplo de projeto inclui um Agente de push que está configurado para se conectar a um intermediador do Eclipse Mosquitto local e usa estes pacotes NuGet de terceiros:
  • MqttNet
  • Newtonsoft.Json
Exemplo de UI do Agente de push
O exemplo de UI do Agente de push contém os seguintes elementos:
Legenda
Item
Descrição
A
Grade de dados
Ilustra as amostras detectadas pelo registrador de dados com base no modo selecionado, que você pode alterar no menu suspenso.
B
Botão Atualizar
Atualiza a grade de dados.
C
Botão Log
Insere uma linha com os valores das variáveis de amostragem na grade de dados.
D
Seção de configuração do registrador de dados
Permite modificar os parâmetros de configuração das variáveis monitoradas e do registrador de dados. Para enviar dados para a nuvem, configure todos os parâmetros relacionados ao intermediador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.