Configurar uma biblioteca local

Configure uma biblioteca local personalizada para armazenar modelos de objetos e variáveis.
DICA: Para usar uma biblioteca local personalizada em outro computador, copie a pasta com o nome da biblioteca de
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
para o mesmo local do outro computador. Como alternativa, use bibliotecas remotas. Consulte Configurar uma biblioteca remota.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Em
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Add
    e, depois,
    Nova biblioteca
    .
  3. (opcional) Digite um nome para a biblioteca.
    DICA: Para usar o controle de versão, os nomes da biblioteca e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes da biblioteca e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
A nova biblioteca aparece em
Bibliotecas de modelos
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.