Adicionar cliente MQTT
Configure um nó do cliente MQTT para habilitar a conexão com o intermediador MQTT. Para publicar e assinar o intermediador MQTT, é necessário criar o nó do publicador MQTT e/ou o nó do assinante MQTT
- Na Exibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emMQTT, selecioneNovoe, depois,Cliente MQTT.
- EmPropriedades, defina as configurações doCliente MQTT:
- Endereço do intermediador
- O endereço do intermediador para se conectar.
- Porta
- Número da porta de comunicação.
- ClientID
- O identificador de cliente exclusivo no servidor.
- SSL/TLS habilitado
- Habilita a conexão segura entre o cliente MQTT e o intermediador MQTT do FT Optix. Quando ativado, o protocolo "mqtts" está sendo usado.
- Validar certificado do intermediador
- Ativa/desativa o processo de validação do certificado do intermediador MQTT. Durante o processo de verificação do certificado SSL, o cliente MQTT do FT Optix verifica a assinatura digital do certificado do intermediador para garantir que ele tenha sido emitido por uma autoridade de certificação (certificate authority, CA) confiável. O cliente também verifica se o certificado não expirou.
- Arquivo de certificado de CA
- Um certificado de Autoridade de certificação que assinou o certificado do servidor no intermediador MQTT. É necessário quando o SSL/TLS é ativado para estabelecer uma conexão segura com o intermediador. Ele deve ser armazenado na pasta\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs.
- Arquivo de certificado do cliente
- Certificado do cliente MQTT do FT Optix. Um certificado de cliente identifica o cliente da mesma forma que o certificado do servidor identifica o servidor. Se essa propriedade permanecer vazia, somente o certificado do intermediador será usado para autenticação. Ele deve ser armazenado na pasta\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs.
- Arquivo de chave privada do cliente
- Chave privada do cliente MQTT do FT Optix. Ele deve ser armazenado na pasta\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs.
- Tipo de identidade do usuário
- Especifique o usuário ao acessar o intermediador MQTT:
- Anônimo (padrão) - Nenhum login realizado, acesse o servidor como usuário anônimo
- Nome de usuário/senha - Especifique uma combinação de nome de usuário e senha para fazer login.
Na
Exibição de projeto
, na pasta MQTT
, é exibido o objeto do Cliente MQTT
.- Adicione o publicador MQTT e o assinante MQTT. Consulte:
cliente MQTT
Dê sua opinião