Adicionar assinante MQTT
Configure um assinante MQTT para inscrever mensagens no intermediador MQTT sobre o tópico definido. Se um cliente se inscrever em um tópico, ele receberá todas as mensagens que o intermediador encaminhar para esse tópico.
DICA:
O assinante pode receber variáveis de outros clientes do
FactoryTalk®Optix™
e outros clientes usando o formato compatível.- Na Exibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emMQTT, selecioneNovoe, depois,Assinante MQTT.
- EmPropriedades, acesse e configure as seguintes propriedades:
- Pasta
- Esse nó de pasta contém variáveis nas quais o assinante copiará os valores lidos do intermediador.
- Tópico
- Um tópico único em um intermediador para se inscrever. Tópico é obrigatório.
- QoS
- Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) MQTT, define a garantia de entrega para uma mensagem específica (0, 1, 2).0 - No máximo uma vez (pode perder mensagens).1 - Pelo menos uma vez (garante a entrega da mensagem, mas duplica potencialmente as mensagens).2 - Exatamente uma vez (garante que as mensagens sejam entregues exatamente uma vez sem duplicação).
Na
Exibição de projeto
, na pasta MQTT
, é exibido o objeto do Assinante MQTT
configurado.Dê sua opinião