Configurar o cliente OPC UA
Configure as propriedades avançadas de um cliente OPC UA.
Pré-requisitos
- Para configurar o cliente OPC UA
- NaExibição de projeto, selecione um cliente OPC UA.
- EmPropriedades, defina as configurações do cliente OPC UA.
- Eventos:
- Nenhum. Não ouvir eventos.
- Tudo. Ouvir todos os eventos.
- Alarmes. Ouvir apenas eventos de alarme.
- Sincronizar as IDs de nó na inicialização. Sincronize as NodeIDs dos nós OPC UA que são importados em tempo de design. Sincronize as NodeIDs com os mesmos nós no servidor OPC UA ao qual o cliente OPC UA se conecta em tempo de execução.DICA: Se a situação no servidor não for conhecida, definaSincronizar as IDs do nóna inicialização comoVerdadeiro.
- Comprimento máximo da matriz. Número máximo de elementos em uma matriz.DICA: Se os clientes OPC UA tiverem diferentes valores deComprimento máximo da matriz, o valor doComprimento máximo da matrizdo primeiro cliente OPC UA se aplica a todos os clientes.
- URL do ponto de extremidade do servidor. Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor OPC UA.
- Verificar a identidade do servidor:
- Verdadeiro. Aceite o certificado somente se o certificado for confiável.
- Falso. Aceite temporariamente o certificado mesmo que o certificado não seja confiável.
- Intervalo de publicação solicitado. Especifique o intervalo de atualização para solicitar dados do servidor OPC UA.
- Intervalo de amostragem solicitado. Especifique a frequência de amostragem para sondar dado do campo.
- Configurações do tempo de execução. Adicione e defina configurações para importar e sincronizar o nó do servidor com seus nós filhos.
- Nó do destino local. Nó do cliente para importar o nó do servidor com seus nós filhos.
- Nó de origem remoto. Caminho para o nó do servidor expresso como uma sequência de nomes de navegação separados por "/".
- Modo de sincronização de conteúdo. Ou:
- Sem sincronização. Não importe o nó do servidor nem sincronize os nós do servidor e do cliente.
- Somente importar. Importe o nó do servidor, mas não sincronize os nós do servidor e do cliente.
- Importar e sincronizar valores. Importe o nó do servidor e sincronize os valores variáveis dos nós do servidor e do cliente.
- Sincronização completa. Importe o nó do servidor e sincronize a estrutura e os valores variáveis dos nós do servidor e do cliente.DICA: Você só poderá usar aSincronização completase o servidor OPC UA for umAplicativo FactoryTalk Optix.
- Incluir nó de origem remoto. Importa os nós filhos do nó servidor.
- Habilitar sincronização de eventos. Mostra os eventos gerados pelo nó do servidor no nó do cliente definido noNó do destino local.
- Tipo de evento. Tipo de evento de interesse dos eventos gerados pelo nó do servidor definido noNó de origem remoto.
- ID da localidade da conexão. ID da localidade a ser usada para a conexão. Se estiver vazio, o padrão será a ID da localidade do projeto.
- Modo mínimo de segurança de mensagens:
- Nenhum. As mensagens não precisam ser assinadas nem criptografadas.
- Assinatura. As mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas.
- Assinatura e criptografia. As mensagens devem ser assinadas e criptografadas.
- Política de segurança mínima:
- Nenhuma. O cliente OPC UA não requer nenhuma política específica de segurança.
- Basic256Sha256. O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
- Aes256_Sha256_RsaPss. O cliente OPC UA requer esta política.
- Arquivo de certificado do cliente. Arquivo de certificado públicoDERdo cliente OPC UA (X509v3).DICA: O arquivo de certificado do cliente deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Arquivo de chave privada do cliente. Arquivo de chave privadaPEMdo cliente OPC UA codificado com ASCII Base64.DICA: O arquivo de chave privada do cliente deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- URI do aplicativo. URI que identifica globalmente a instância do aplicativo.
- Nome do aplicativo. ID legível da instância do aplicativo, não necessariamente exclusiva.
- URI do produto. URI que identifica globalmente o software.
- Tipo de identidade do usuário:
- Anônimo. Não há informações disponíveis no usuário.
- Usuário/Senha:
- Nome de usuário. Nome do usuário.
- Senha. Senha do usuário.
- Certificado:
- Arquivo de certificado do usuário. Arquivo de certificado públicoDERdo usuário (X509v3).DICA: O arquivo de certificado público do usuário deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Arquivo de chave privada do usuário. Arquivo de chave privadaPEMdo usuário codificado com ASCII Base64.DICA: O arquivo de chave privada do usuário deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
Dê sua opinião