Servidor OPC UA

Use um servidor OPC UA para publicar nós de projeto em tempo de execução. Um projeto pode conter um único servidor OPC UA.

Operação

O servidor OPC UA habilita os clientes OPC UA para:
  • Ler dos servidores ou ouvir eventos
  • Gravar nos servidores ou invocar métodos
Os servidores OPC UA publicam todos os nós de projeto por padrão. É possível selecionar quais nós publicar para os usuários atribuídos.

URL do ponto de extremidade

O URL do ponto de extremidade predefinido é
opc.tcp://localhost:59100
O URL de um ponto de extremidade é composto destes elementos:
  1. Protocolo de comunicações:
    opc.tcp
  2. Endereço de rede, expresso em um dos seguintes modos:
    localhost
    Uma palavra-chave que expressa o endereço local.
    Hostname
    O nome do dispositivo de rede no qual o servidor está hospedado.
    IP address
    O endereço IP do dispositivo de rede no qual o servidor está hospedado.
  3. A porta do servidor OPC UA:
    port_number
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.