Configuração do tempo limite de inatividade
Configure um tempo limite quando houver falta de atividade do usuário no
FactoryTalk Optix
. Um tempo limite pode disparar qualquer evento personalizado.
DICA:
Para configurar um tempo limite, o aplicativo deve ter objetos gráficos interativos. Em tempo de execução, a inatividade inclui a falta de movimentos do cursor, ações do teclado e interações do usuário. É possível configurar um tempo limite de inatividade para uma página específica ou para uma sessão inteira.
Dê sua opinião