Objeto Sistema

O objeto
Sistema
fornece a configuração de rede para o sistema por meio das configurações de rede e IP. Adicione o objeto
Sistema
para acessar as configurações do sistema, como data e hora e os endereços IP das interfaces de rede em tempo de execução ou para reiniciar o sistema.
A adição do objeto
Sistema
ao projeto exibirá automaticamente as categorias de propriedade
DataEHora
,
Dispositivo
,
Exibição
e
Aplicativo
. Vincule essas propriedades a variáveis usando o navegador de vínculo dinâmico.
Em tempo de execução, as propriedades da interface de rede são automaticamente adicionadas às propriedades do objeto
Sistema
e exibem as configurações do momento. Por exemplo, se o sistema tiver uma interface de rede LAN configurada com dois endereços IP adicionais, em tempo de execução, as propriedades do objeto
Sistema
conterão uma categoria
Interfaces de rede
com os endereços IP adicionais da rede LAN.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.