Variáveis do sistema

As variáveis do sistema são criadas automaticamente quando você cria o objeto
Sistema
em um projeto do
FactoryTalk®Optix
. Quando você vincula uma propriedade de um objeto gráfico a uma variável do sistema, os objetos do sistema na
Exibição de projeto
são exibidos como categorias no navegador de vínculos dinâmicos.
Cada categoria contém variáveis predefinidas:
  • Aplicativo
    . Variáveis que fornecem um valor de taxa de piscada. Essas variáveis determinam o número de segundos em que um valor alterna entre mostrar e limpar um valor.
  • DateTime
    . Variáveis que fornecem valores atuais de data e hora do dispositivo HMI e permitem configurar data, hora e fuso horário no dispositivo HMI.
  • Tela
    . As variáveis fornecem brilho da tela, resolução, escala e orientação.
  • Interfaces da rede
    . Variáveis que fornecem as configurações de rede, como endereços IP, para o dispositivo HMI.
  • Wi-Fi
    . As variáveis que permitem vincular ao modo de operação, nome da rede, modo de segurança, nome de usuário, senha e acesso à rede LAN.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.