Variáveis do dispositivo

Vincule a propriedade de um objeto gráfico a uma variável de
Dispositivo
predefinida para exibir a memória e o uso de armazenamento no dispositivo HMI. Por exemplo, vincule à variável de
Memória livre
para exibir a quantidade de RAM disponível no dispositivo HMI. Para vincular a uma variável, consulte Criar vínculos dinâmicos.
A categoria
Dispositivo
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas ao dispositivo HMI.
Variáveis do dispositivo
Variável
Tipo
Definição
Ler ou gravar
Reinicialização necessária
Número do catálogo
String
Número de catálogo lido do controlador
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Frequência da CPU
UInt32
Frequência em megahertz na qual a CPU está sendo executada
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Temperatura da CPU
UInt32
Temperatura da CPU em Celsius
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Utilização da CPU
UInt32
Porcentagem da potência de processamento da CPU, usada nos últimos dois segundos
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Contagem de redes Ethernet
UInt32
Número de redes Ethernet suportadas pelo dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Contagem de portas Ethernet
UInt32
Número de portas Ethernet físicas suportadas pelo dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Data do firmware
DateTime
Data do firmware do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Versão do firmware
String
Versão do firmware do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Código do produto de hardware
UInt32
Código do produto de hardware do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Tipo de produto de hardware
UInt32
Tipo de produto de hardware do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Versão do hardware
String
Versão do hardware do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Série do hardware
String
Série do hardware do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Nome do host
String
Nome do dispositivo na rede
Ler/gravar
Reinicialização necessária
Data/hora da última atualização do aplicativo
DateTime
Data e hora em que o aplicativo foi instalado pela última vez no dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Data/hora da última inicialização
DateTime
Data e hora em que o aplicativo foi inicializado pela última vez no dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Versão do SO
String
Versão do sistema operacional do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Nome do produto
String
Nome do produto do dispositivo
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Modo de proteção habilitado
Boolean
Desabilita as atualizações de aplicativos e firmware do dispositivo.
Ler/gravar
Reinicialização necessária
Versão do Gerenciador do sistema
String
Versão do Gerenciador do sistema no dispositivo
Ler/gravar
Reinicialização necessária
Tempo total operacional
UInt32
Tempo de funcionamento total do dispositivo em horas
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Memória livre
UInt32
Memória RAM não utilizada no dispositivo HMI (em quilobytes)
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Memória total
UInt32
Total de memória RAM no dispositivo HMI (em quilobytes)
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Memória utilizada
UInt32
Memória RAM utilizada no dispositivo HMI (em quilobytes)
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Armazenamento livre
UInt32
Armazenamento não volátil no dispositivo HMI (em quilobytes)
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Armazenamento total
UInt32
Total do armazenamento não volátil no dispositivo HMI (em quilobytes)
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Armazenamento utilizado
UInt32
Armazenamento não volátil utilizado no dispositivo HMI (em quilobytes)
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.