Usar textos traduzidos em um formatador de strings

Crie uma referência a uma chave de tradução para que a chave use o texto traduzido relacionado de acordo com a localidade da sessão em tempo de execução. A chave de tradução é uma referência a uma tradução específica no dicionário de traduções.
  1. Na propriedade
    Formato
    , digite os caracteres presentes na chave. As teclas que contêm os caracteres digitado são exibidas.
  2. Selecione uma tecla e pressione
    Enter
    .
Se o texto da chave contiver espaços reservados para as fontes do formatador de strings, como “{0}”, as propriedades relativas serão exibidas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.