Traduções

A tradução permite que os usuários em diferentes localidades usem aplicativos
FactoryTalk Optix Studio
, pois o aplicativo é exibido no idioma do usuário em tempo de execução. Use um dicionário de localização para traduzir as strings de texto mostradas em mensagens, rótulos e seletores no projeto em tempo de execução.
Projetos que usam um modelo padrão possuem um dicionário de localização na pasta
Traduções
. Você pode usar o dicionário de localização padrão no projeto ou criar dicionários de localização adicionais para gerenciar traduções de strings de texto. Dicionários de localização adicionais podem ser úteis em grandes projetos para dividir traduções em categorias, como traduções de alarmes e traduções de objetos gráficos.
Clique duas vezes no dicionário de localização para abrir o Editor de localização. Use o Editor de localização para traduzir strings para projetos e aplicativos multi-idiomas. Essas strings geralmente aparecem em mensagens de alarme ou variáveis de textos localizados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.