Idioma exibido em tempo de execução
O idioma que aparece em tempo de execução depende de várias circunstâncias.
- Localidade do usuário. O idioma exibido em tempo de execução é o idioma da localidade do usuário. Se um termo for traduzido para um idioma diferente do idioma da localidade do usuário, o sistema pesquisará os idiomas em ordem de preferência. Consulte Configurar localidades de sessão e contingência.
- Mecanismo de apresentação. O Mecanismo de apresentação gerencia a interface do usuário com base no usuário conectado. Configure o usuário no Mecanismo de apresentação antes do tempo de design ou do tempo de execução. Consulte Mecanismos de apresentação.
- Sessão. O idioma padrão de uma nova sessão é o idioma da localidade do usuário. Você pode alterar o idioma da localidade de uma sessão independentemente do idioma da localidade do usuário. Consulte Definir opções.
localidade
mecanismo de apresentação
sessão
Dê sua opinião