Adicionar um usuário

Adicione usuários na
Exibição de projeto
ou em
Gerenciar usuários e grupos
. Gerencie usuários ao adicionar usuários a grupos e funções e ao conceder permissões aos usuários.
  1. Na barra da ferramenta principal, selecione
    Abrir página do painel
    e clique em
    Gerenciar usuários e grupos
    .
  2. Em
    Usuários
    , selecione
    Adicionar usuário
    .
    DICA: Para adicionar usuários na
    Exibição de projeto
    , na tela da
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse no nó do projeto e selecione
    Novo
    Usuário
    . Clique com o botão direito do mouse em
    Segurança
    e selecione
    Novo
    Pasta
    para adicionar uma pasta para os usuários.
  3. Em
    Adicionar usuário
    , configure as propriedades do usuário:
    • Nome
      . Nome do usuário.
    • Senha
      . Senha que o usuário deve fornecer para fazer login no aplicativo.
    • Localidade
      . Localidade do usuário.
    • Idiomas
      . Idioma configurado para o usuário.
    • Sistema de medição
      . O sistema de medição usado para exibir dados para o usuário:
      • Sistema internacional de unidades
      • Sistema de medição dos EUA
      • Unidades imperiais britânicas
    • Domínio
      . Identifica a conta do usuário local
      Windows®
      de qualquer conta de usuário vinculada ao domínio.
      DICA: Você pode configurar as propriedades do usuário na
      Exibição de projeto
      selecionando o usuário e alterando as propriedades em
      Propriedades
      .
  4. (opcional) Se os grupos já estão criados, em
    Atribuir grupos ao usuário
    , selecione os grupos a serem atribuídos ao usuário.
  5. (opcional) Se as funções já estão criadas, em
    Atribuir funções ao usuário
    , selecione as funções a serem atribuídas ao usuário.
  6. Selecione
    Adicionar
    .
    Em
    Usuários
    , são exibidos os grupos e funções atribuídos ao usuário. Em
    Grupos
    , o usuário aparece sob os grupos selecionados. Em
    Funções
    , o usuário aparece sob as funções selecionadas.
O usuário aparece em
Usuários
na página do painel e na
Exibição de projeto
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.