Usuários

Os usuários são exibidos como objetos na
Exibição de projeto
. Atribua permissões e funções aos usuários para determinar o conteúdo e a interface que o usuário vê no aplicativo em tempo de execução.
Cada projeto tem um usuário anônimo padrão que autentica a sessão do aplicativo. Em tempo de execução, o usuário da sessão é o usuário que está conectado ao aplicativo. O conteúdo e a UI exibidos dependem da visibilidade definida para um grupo de usuários ou usuários com uma função específica. Consulte Configurar a segurança do conteúdo em tempo de execução.
DICA: Para permitir que usuários locais e de domínio faça login, consulte Autenticação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.