API da porta serial

As APIs são fornecidas pelo objeto serial
Port
e são usadas para implementar a lógica do protocolo de comunicação de um ou vários controladores que não são suportados pelo
FactoryTalk Optix Studio
por padrão.

APIs disponíveis

Os métodos a seguir estão disponíveis:
public void Open(); public void Close(); public byte[] ReadBytes(uint count); public char[] ReadChars(uint count); public byte ReadByte(); public char ReadChar(); public string ReadLine(); public byte[] ReadBytesUntil(string delimiter); public char[] ReadCharsUntil(string delimiter); public void WriteBytes(byte[] buffer); public void WriteChars(char[] buffer); public void WriteLine(string text); public void CancelRead();
As propriedades C# a seguir permitem que você leia ou grave as variáveis do objeto e altere a operação de alguns métodos:
public string PortName { get; set; } public uint BaudRate { get; set; } public byte DataSize { get; set; } public ParityType Parity { get; set; } public StopBitsType StopBits { get; set; } public FlowControlType FlowControl { get; set; } public TimeSpan Timeout { get; set; } public string NewLine { get; set; } = "\n";
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.