Exemplo: Configuração do protocolo no modo de solicitação/resposta

Um exemplo de um NetLogic contido no objeto serial
Port
que usa o modo de solicitação/resposta para ler o valor de um registro do controlador Modbus a cada 300 milissegundos.
Com o método
WriteBytes
, o comando é enviado pela porta serial e, com o método subsequente
ReadBytes
, aguarda uma resposta do controlador. Se o controlador não responder dentro do tempo indicado pela propriedade
Timeout
, uma exceção será gerada e ocorrerá a falha de leitura/gravação.
Você pode baixar uma amostra de projeto de SerialPortDemoRequestResponseMode.zip.
public class RuntimeNetlogic1 : BaseNetLogic { private SerialPort serialPort; private PeriodicTask periodicTask; public override void Start() { serialPort = (SerialPort)Owner; periodicTask = new PeriodicTask(Read, 300, Owner); periodicTask.Start(); } private void Read() { try { ReadImpl(); } catch (Exception ex) { Log.Error("Failed to read from Modbus: " + ex); } } private void ReadImpl() { serialPort.WriteBytes(Serialize()); var result = serialPort.ReadBytes(3); if ((result[1] & 0x80) == 0) { result = serialPort.ReadBytes((uint)(result[2] + 2)); Log.Info(Deserialize(result)); } else { Log.Error("Failed to read from Modbus"); } } private byte[] Serialize() { var buffer = new byte[] { 0x01, // UnitId 0x03, // Function code 0x00, // Starting address 0x00, 0x00, // Quantity Of Registers 0x01, 0x84, // CRC 0x0a }; return buffer; } private ushort Deserialize(byte[] buffer) { var first = (ushort)buffer[1]; var second = (ushort)(buffer[0] << 8); return (ushort)(first | second); } }
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.