Valores de variáveis

Os valores das variáveis são exibidos em tempo de execução.

Definir valores de variável

Você pode definir o valor de uma variável ao especificar:
  • Um valor fixo
  • Um valor herdado do tipo de variável ou definição do tipo de objeto
  • Um vínculo dinâmico que define o valor da variável com base no valor de outra variável
    DICA: Para usar e exibir valores de um dispositivo de campo ou de um controlador, você precisa importar as tags e variáveis para o projeto e sincronizá-las. As variáveis importadas de um dispositivo de campo ou controlador são marcadas com tags com o tipo de protocolo de comunicação usado para transferir o valor. Para obter mais informações, consulte Drivers de comunicação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.