Alocar uma permissão do FactoryTalk Optix Studio Pro à sua organização

Uma permissão recém-comprada pode ser exibida pelo comprador no FactoryTalk Hub. Em seguida, a permissão deve ser alocada à organização relacionada, para ser disponibilizada para outros usuários também.
  1. Acesse o FactoryTalkHub.com para exibir sua nova permissão.
  2. Na barra de títulos da página FactoryTalk Hub, selecione e
    Exibir permissões
    .
    A nova permissão aparece na parte superior de
    Todas as permissões
    em
    Disponível para alocação
    .
  3. Verifique se o nome correto da organização aparece no lado direito da barra de títulos do FactoryTalk Hub.
  4. Localize a permissão que você deseja atribuir à sua organização e selecione
    Alocar
    ao lado da linha da permissão.
  5. Certifique-se de que a permissão, a organização e a quantidade de permissões a ser alocada estejam corretos e selecione
    Revisar alocação
    .
    DICA: Não é possível desfazer a alocação de permissão para uma organização.
  6. Quando solicitado, confirme a alocação.
    A permissão é alocada para a organização.
  7. No canto superior esquerdo da página da Web do FactoryTalk Hub, selecione
    Início
    .
  8. Selecione o bloco
    FactoryTalk Optix
    .
  9. Autentique-se conforme necessário.
  10. Na parte superior da página do FactoryTalk Optix, selecione
    Permissões
    .
  11. Na página
    Permissões
    , selecione
    Permissões da organização
    .
A permissão alocada é exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.