As exigências do mercado competitivo requerem maior rentabilidade, qualidade superior e maior produtividade. Isso pode levar a sistemas de montagem cada vez mais complicados, aumento dos custos de compatibilidade e pressão sobre sistemas sobrecarregados. Oferecemos soluções integradas de automação e informações para atender às necessidades de fabricação de equipamentos médicos.
Melhore a qualidade, a compatibilidade e o tempo de lançamento no mercado
As fabricantes de dispositivos médicos são muito pressionadas para ajudarem a garantir a segurança, a precisão e a conformidade com a regulamentação em todo o processo de produção. Esses fabricantes adotam cada vez mais a automação para melhorarem sua colocação no mercado.
Oferecemos uma solução totalmente integrada de informação e automação para fabricantes de dispositivos médicos. Podemos ajudar você a reduzir a quantidade de trabalho manual, o que aumenta a produtividade, a qualidade e reduz os custos. Os principais benefícios incluem:
- Mais eficiência com sistemas integrados
- Aumento da visibilidade, o que permite rastreabilidade total
- Redução dos custos de conformidade
- Tempos de ciclo reduzidos
Sistemas de produção médica mais flexíveis e ágeis são necessários para atender aos padrões e tratar a crescente importância da inteligência de produção. Podemos ajudar você a chegar lá.
Promova a excelência em toda a empresa
A eficiência no processo de produção de dispositivos médicos é um fator crucial para reduzir o tempo total de colocação no mercado. As soluções para ajudar a eliminar a burocracia, reduzir erros e manter altos padrões de qualidade aumentarão a produtividade da fábrica. Ao mesmo tempo, essas soluções ajudarão a eliminar os recursos aplicados em tarefas desnecessárias e a reduzir o desperdício de material.
Nosso sistema de execução de manufatura (MES) PharmaSuite® fornece integração total do ERP ao chão de fábrica, painéis de qualidade em tempo real e muito mais. Com base nas normas S88 e S95, o software PharmaSuite inclui suporte a registro do histórico de dispositivos eletrônicos (eDHR) e gestão de pedidos para ajudar a garantir que o processo de montagem de cada dispositivo médico seja acompanhado e documentado. Os recursos de retrabalho e reparo permitem agilizar as tarefas para todos os dispositivos que exigem esse trabalho.
A Advanced Scientifics obtém inteligência de produção
A Advanced Scientifics Inc. (ASI), uma das principais produtoras globais de sistemas de uso único para biotecnologia, gostaria de aprimorar seus recursos de emissão de relatórios e coleta de dados em vários processos de produção de instrumentos médicos. Ao implementar nossas soluções de inteligência de produção médica, a ASI conseguiu:
- Aprimorar a experiência do cliente
- Reduzir o tempo parado devido a novos métodos de geração de relatórios
- Melhorar sua condição frente à concorrência
Qualidade e produtividade aprimoradas
Em resposta ao crescimento demográfico dos baby boomers, uma fabricante líder de dispositivos médicos tinha necessidade de expandir a capacidade de produção. Ao adotar uma estratégia de inteligência de produção que incluiu nossa suíte de software FactoryTalk®, esta empresa:
- Aumentou a produtividade em 20% em relação a sistemas anteriores
- Implantou relatórios sem papel
- Implementou sistemas de acompanhamento e rastreamento de ponta a ponta para melhorar o controle de qualidade
Soluções expansíveis e flexíveis para empacotamento
Nosso sistema de rastreamento inteligente iTRAK® é um sistema de motor linear, modular e expansível que possibilita o controle independente de vários transportadores em caminhos curvilíneos ou em linha reta. O iTRAK® substitui o hardware por perfis de software simples e eficazes que redefinem a velocidade e a flexibilidade na automação, possibilitando:
- Aumento das taxas de produção em 50% ou mais
- Redução do tempo de parada para transições
- Redução da manutenção periódica
Desempenho, produtividade e lucro otimizados
As exigências do mercado competitivo requerem maior rentabilidade, qualidade superior e maior produtividade. Oferecemos um portfólio abrangente de soluções para resolver as necessidades de produção de dispositivos médicos. Podemos ajudá-lo a aprimorar a qualidade e a conformidade, aumentar a rentabilidade, reduzir o tempo para atingir o volume desejado e automatizar seus processos complexos.