Maximize a confiabilidade e reduza os custos totais
Como fornecedor de energia, seu objetivo é produzir eletricidade com custo otimizado e confiabilidade.
Você precisa melhorar as eficiências operacionais, apesar da idade dos ativos. Você precisa atender a regulamentações ambientais crescentes. E, além disso, você precisa atender a essas demandas com um conjunto de recursos e funcionários experientes cada vez menor.
Contamos com a tecnologia e as soluções para reduzir os riscos em potencial associados a esses desafios. Podemos ajudar você a se adaptar ao panorama em constante evolução da geração de eletricidade por meio de um amplo portfólio que:
- Aumenta a eficiência
- Otimiza as operações da fábrica
- Reduz as emissões
- Evita o tempo de parada não planejado
- Proporciona o menor custo total de propriedade
Oferecemos soluções de controle de processo, controle do motor, segurança e informações integradas em uma única arquitetura expansível, aberta. Isso proporciona o controle em toda a fábrica para a geração de energia convencional ou renovável.