Relatório
Relatório do estado da produção inteligente 2024: edição Ciências da vida
Como o setor de Ciências da vida está aproveitando tecnologias emergentes para reduzir riscos, melhorar o planejamento futuro e maximizar o potencial do pessoal
Relatório
Relatório do estado da produção inteligente 2024: edição Ciências da vida
Como o setor de Ciências da vida está aproveitando tecnologias emergentes para reduzir riscos, melhorar o planejamento futuro e maximizar o potencial do pessoal
O FactoryTalk®PharmaSuite® é a principal solução de sistema de execução de manufatura desenvolvida especialmente para o setor de Ciências da vida. Ele oferece otimização baseada em funções para cada etapa do ciclo de vida e acelera o tempo até ter resultados para todos os usuários. Sua arquitetura de conteúdo aberto aliada a um mecanismo de upgrade inteligente fornece um sistema sólido para crescimento no processamento discreto e em lote.
Gestão de recursos
Acompanhe automaticamente todos os recursos relevantes à produção como materiais, equipamentos e pessoal, com um amplo registro eletrônico de lote (electronic batch recording, EBR).
Pesagem e dispensador
Suporte de primeira categoria para as situações prévias à pesagem. A pesagem e dispensador estão totalmente integrados à solução EBR modular.
Projeto e execução da receita
As receitas mestres atendem aos padrões ISA S88/95 e incluem um amplo conjunto de elementos fundamentais padrão para abranger EBR para API, biotecnologia, manufatura a granel e empacotamento
Revisão por exceção
Gestão sofisticada de exceções para um balanceamento “ideal” entre flexibilidade e controle. Um painel de qualidade exibe uma imagem em tempo real do chão de fábrica e facilita o processo de revisão por exceção.
Excelência de TI
Inclui um conjunto de soluções inovadoras para reduzir o custo total de propriedade ao longo da vida útil do produto.
Integração
Integra-se perfeitamente aos sistemas de ERP, bem como à camada de automação.
"“A melhor opção no mercado para o nível de funcionalidade e flexibilidade necessários.”
– Cliente PharmaSuite® de biotecnologia
Sua aplicação envolve diferentes tipos de usuários e talvez diferentes locais, todos com necessidades variadas. Essas necessidades continuam evoluindo à medida que sua aplicação também evolui; o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. A versatilidade é fundamental; um conteúdo pronto para usar garante consistência, no entanto, deve ser fácil de configurar para abordar as necessidades em evolução. E tudo deve ser documentado para atender às estritas regulamentações.
As aplicações expansíveis incluem:
Com o PharmaSuite, os fabricantes podem gerenciar e rastrear materiais termossensíveis em todo o processo de produção.
Estabelecer a base para o crescimento
Confiar em processos manuais baseados em papel pode ter funcionado no passado, mas com uma necessidade crescente de agilidade, não é mais confiável. Se sua meta é expandir a produção sem sacrificar a qualidade do produto, você precisa de uma solução moderna e digital que possa ajudar você a aproveitar essa oportunidade de crescimento. Descubra como o sucesso pode ser alcançado no setor de Ciências da vida, com forte concorrência e regulamentação.
Como o PharmaSuite pode ajudar você a economizar
As eficiências viabilizadas graças a um sistema de EBR podem ajudar a otimizar o custo total de suas implantações. Por exemplo: automatizar as funções de garantia da qualidade e analisar por funcionalidades de exceção reduzem os esforços e custos associados à pesquisa de desvios de processo, à medida que registros de dados em lote eliminam os custos de armazenar documentos em papel fisicamente.
Reduzir o risco de erro humano combinado com os recursos de EBR, como fluxos de trabalho aplicáveis, pode ajudar a prevenir erros de produção ou registro e reduzir o desperdício de produto. Além disso, prevenir esses erros pode ajudar também a minimizar a probabilidade de recalls de produtos caros e destruidores de marcas.
A coleta de dados automatizada e a capacidade de analisar as exceções em tempo real, conforme elas acontecem, não depois, resultam em menos acúmulo de produtos no depósito e esperas por liberação. Para você, essa rotatividade mais rápida significa custos reduzidos de inventário.
Menos erros humanos, melhores resultados
Para superar os desafios operacionais no mercado doméstico coreano, a empresa farmacêutica Dong-A ST planejou entrar nos mercados internacionais. Isso exigia um ambiente de produção baseado em padrões internacionais. Explore como o FactoryTalk PharmaSuite e outras soluções da Rockwell Automation ajudaram a equipe da Dong-A ST a alcançar seus objetivos.
Quer saber mais? Clique abaixo para agendar uma demonstração detalhada.
Dúvidas? Clique abaixo para entrar em contato com um de nossos especialistas em produção inteligente.
Tenha o que há de mais moderno em tecnologia de produção inteligente e impulsione sua transformação digital.